Smart-City-Initiativen sorgen weltweit für eine bessere Lebensqualität in den Städten und gleichzeitig eine effizientere Nutzung von Energie und Wasser. Intelligente Systeme für Abwassermanagement erkennen drohende Verstopfungen rechtzeitig und setzen auf moderne Reinigungsfahrzeuge wie den IndiCycler von Aryan Pumps & Enviro Solutions. Das Fahrzeug ist mit einer robusten mobilen Steuerung und modularer Software von B&R ausgestattet und recycelt abgesaugtes Kanalwasser effizient und nachhaltig.

Noch bevor Aquädukte Wasser im antiken Rom transportierten, bauten die Bewohner des Indus-Tals die ersten städtischen Sanitäranlagen der Welt. Diese Anlagen versorgten die Menschen nicht nur mit fließendem Wasser, sondern ermöglichten auch Rohrleitungen für Innenräume und Kanalisations- und Entwässerungssysteme für ganze Städte. Indien zollt dieser jahrtausendealten Tradition mit intelligenten Abwassersystemen Tribut und verbessert so die Gesundheit und Sicherheit sowie den Komfort seiner Einwohner.
Sauber und nachhaltig
Diese Abwassersysteme werden von Kommunalfahrzeugen wie dem IndiCycler von Aryan Pumps & Enviro Solutions gereinigt. „Ein grundlegendes Ziel dabei ist es, Wasser zu sparen“, sagt der Vorsitzende und Geschäftsführer von Aryan, Prashant Subhash Sutar. „Wasser ist eine wertvolle Ressource – ein respektvoller Umgang mit Wasser bei unseren täglichen Aufgaben und mit unseren Maschinen ist für uns daher selbstverständlich.“ Darüber hinaus müssen die Fahrzeuge mit moderner Automatisierungstechnik ausgestattet sein und mit den rauen Bedingungen auf der Straße klarzukommen.
Aryan mit Hauptsitz in Pune, Indien, bietet eine Vielzahl von Kommunalfahrzeugen für die Entsorgung fester und flüssiger Abfälle sowie für Feuerwehr- und Rettungseinsätze. Damit das Abwasser reibungslos fließen kann, hat Aryan ein hochmodernes Kanalreinigungsfahrzeug entwickelt. Der IndiCycler recycelt das abgesaugte Abwasser und verwendet es für die nachfolgende Wasserstrahlreinigung. „Genau das ist es, was uns von der Konkurrenz abhebt“, sagt Sutar. Das Fahrzeug ist effizient und umweltfreundlich, da der Frischwasserverbrauch reduziert wird und keine zusätzlichen Fahrten für das Auffüllen der Tanks erforderlich sind.
Multitalent in puncto Reinigung
Der IndiCycler ist eine der effizientesten und leistungsstärksten Maschinen seiner Art auf dem internationalen Markt. Er verfügt über ein hochmodernes Filtersystem, eine von einem Hilfsmotor angetriebene Verdrängerpumpe, eine Strahlpumpe und ein Steuerungssystem. Je nach benötigter Kapazität der Frischwasser- und Schlammtanks kann die gesamte technische Lösung auf jedem beliebig großen Fahrzeugrahmen montiert werden.
Der IndiCycler führt Reinigungen mit einem Hochdruckstrahl durch, um verhärteten Schmutz und Schlamm zu entfernen, die sich in Abwasserleitungen abgesetzt haben. Das Fahrzeug säubert Leitungen mit einem Durchmesser von 50 bis 900 Millimetern und entfernt Schlamm aus einer Tiefe von bis zu acht Metern. Im sogenannten Blow-Back-Betrieb wird der in Schächten oder Klärgruben angesammelte Schlamm mit Wasser vermischt, um ihn anschließend absaugen zu können.


Robuste Hardware, modulare Software
„Gerade im Bereich der Abfallwirtschaft sind Kommunalfahrzeuge sehr kostenintensiv und erfordern einen hohen Anteil an Automatisierungstechnik“, erklärt Sutar. „Wir konnten die robuste X90-Steuerung von B&R direkt am Fahrzeug montieren und haben uns so hohe Kosten für Schaltschränke gespart.“ Diese Steuerung ist speziell für die rauen Umgebungs- und Einsatzbedingungen des IndiCyclers konzipiert und kann aufgrund ihres großen Eingangsspannungsbereichs über die Fahrzeugbatterie betrieben werden. „Wir haben viele Lösungen und Systeme im Hinblick auf die Performance geprüft und waren vom B&R-System sehr beeindruckt.“


Aryan verwendete auch die vorgefertigten mapp-Softwarekomponenten von B&R. „So haben wir den Entwicklungs- und Testaufwand für die Steuerungsanwendung und das intuitive Visualisierungssystem reduziert. Die Visualisierung wird auf einem mobilen Bedienterminal in einem robusten Edelstahlgehäuse angezeigt“, sagt Sutar. Zudem erstellten die Entwickler von Aryan mit der integrierten Entwicklungsumgebung Automation Studio von B&R modulare Software in ihrer bevorzugten Sprache. Endanwender können die Optionen für verschiedene Maschinentypen einfach über die Visualisierung aktivieren und deaktivieren.
„Die Benutzerfreundlichkeit der Software und die Performance der Hardware unter extremen Bedingungen haben uns überzeugt“, betont Sutar. „Die Zusammenarbeit mit B&R funktionierte einwandfrei. Gemeinsam tragen wir nun zu einem sauberen und umweltfreundlichen Indien bei.“
![]() | Prashant Subhash Sutar Geschäftsführer, Aryan Pumps & Enviro Solutions „Die Benutzerfreundlichkeit der Software und die Performance der Hardware unter extremen Bedingungen haben uns überzeugt“, betont Sutar. Die Zusammenarbeit mit B&R funktionierte einwandfrei. Gemeinsam tragen wir nun zu einem sauberen und umweltfreundlichen Indien bei.“ |