Ultraschnelle Automatisierung - Reaktionszeit: 1 μs
Einfach. Standardisiert. Kostengünstig.
Mit reACTION Technology werden im Funktionsblock- Editor erstellte Programme direkt in I/O-Modulen der X20- und X67-Serie ausgeführt. Dadurch entfällt die Datenübertragung und die Reaktionszeiten sinken auf Werte bis 1 Mikrosekunde.
reACTION Technology
reACTION Technology
Mit reACTION Technology können zeitkritische Subprozesse direkt im I/O-Modul abgearbeitet werden. Die bremsenden Faktoren konventioneller Steuerungslösungen spielen daher keine Rolle mehr. Das Programm wird zwar dezentral ausgeführt, die Softwarehaltung bleibt jedoch zentral. Die Programmierung ist ebenso einfach, wie bei herkömmlichen Steuerungslösungen.
| ![]() |
Klassischer Ansatz
Klassischer Ansatz
Bei konventionellen Steuerungslösungen muss jedes Signal vom I/O-Modul über das Netzwerk an die zentrale Steuerung geschickt werden. Dort wird es verarbeitet und wieder zurück zum Modul geschickt. Die Reaktionszeit hängt damit wesentlich von der Netzwerk-Performance, der Anzahl der Knoten im Netzwerk, der CPU-Performance und der CPU-Last ab.
| ![]() |
Ihr Vorteilspaket
In zahlreichen Branchen gibt es extrem zeitkritische Prozesse, deren exakte Bearbeitung entscheidend für die Produktqualität und die Produktionsgeschwindigkeit sind. Bisher waren teure und komplizierte Speziallösungen nötig, um in der Automatisierung Reaktionszeiten im Mikrosekundenbereich zu erreichen.
Damit ist nun Schluss: Mit reACTION Technology bietet B&R eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, mit Standard Hard- und Software die Reaktionszeit in der Automatisierung auf 1 Mikrosekunde zu senken.

Standard-Hard- und Software
Standard-Hard- und Software
reACTION Technology basiert komplett auf den Standard-Modulen und -Steuerungen der X20- und X67-Serien von B&R. Bei der Anbindung der Hardware gibt es keinerlei Unterschiede zwischen herkömmlichen und reACTION-Modulen. Ebenso verhält es sich bei der Programmierung: Die Entwicklung einer Applikation mit reACTION Technology erfolgt wie gewohnt in Automation Studio. Entwicklungsingenieure, die bisher schon mit Automation Studio arbeiten, brauchen keinerlei zusätzliche Schulung, um reACTION einzusetzen.
Ultraschnell und erschwinglich
Ultraschnell und erschwinglich
Da die Kosten für die reACTION-Module nicht wesentlich höher sind als die Kosten für gewöhnliche Module, wird die ultraschnelle Automatisierung nun auch für Maschinen rentabel, bei denen dies bisher nicht der Fall war. Dadurch können Produktivität und Qualität deutlich verbessert werden.
Da das reACTION-Modul einen Teil der Steuerungsaufgaben übernimmt, werden Steuerung und Netzwerk entlastet. Beide können daher in vielen Fällen kleiner dimensioniert werden. Dadurch ergibt sich ein weiterer Kostenvorteil, der häufig bereits die Investitionskosten für die reACTION-Module mehr als wett macht.
IEC 61131 & modulare Entwicklung
IEC 61131 & modulare Entwicklung
Für die Programmierung mit dem Standard FBD-Editor (Function Block Diagram) nach IEC 61131 steht eine umfangreiche Funktionsbibliothek zur Verfügung. Durch modulares Software-Engineering wird eine sehr kurze Entwicklungszeit ermöglicht.