La energía renovable ha cambiado completamente el paisaje de la tecnología energética tradicional. Las soluciones autónomas se han agotado hace tiempo tratando de mantener el ritmo de los procesos de control cuya complejidad no hace más que aumentar. Se necesita una solución completa, un enfoque fiable que permita gestionar sistemas complicados desde una ubicación central.
"Hay excelentes sistemas en el mercado que se utilizan para supervisar y controlar los parques eólicos, por ejemplo", explica Peter Kronberger, director de tecnología energética global de B&R. Sin embargo, la coordinación en las grandes plantas falla si se enfrentan al mismo tiempo a equipos solares y de biogás. "Por lo general, cada sistema individual no sólo requiere su propia infraestructura, sino también su propia arquitectura de vigilancia y control", dice.
La solución: APROL
En casos como éste, el único remedio es un sistema de control de procesos capaz de controlar y vigilar sistemas enteros compuestos por una amplia variedad de componentes individuales. "El sistema de control de procesos APROL de B&R ofrece una amplia gama de interfaces abiertas que permiten conectar todo tipo de componentes y sistemas de muchos proveedores diferentes", dice Kronberger. Ya sea el sensor, el control o la capa SCADA, APROL proporciona soporte para prácticamente todos los protocolos convencionales para registrar, almacenar, intercambiar y analizar datos de forma centralizada.
En el sistema de control de procesos no sólo se pueden configurar de forma centralizada las aplicaciones HMI y de control, sino también los controladores remotos y las estaciones de medición. La gestión de versiones y revisiones, así como las funciones de actualización inteligente también están completamente integradas. El desarrollo del proyecto puede tener lugar en equipos, ya sea en línea o fuera de línea.


Protección garantizada contra la manipulación
A pesar de este enfoque extremadamente abierto, el sistema sigue satisfaciendo todos los requisitos de verificación, por ejemplo, en lo que respecta a la modificación de los parámetros de funcionamiento y la protección contra la manipulación. Tanto si un ingeniero de servicio realiza cambios de parámetros desde su ordenador portátil como si el operador de la red reduce la potencia de la planta desde su sala de control, cada acción se registra en el sistema y se almacena en una ubicación central por medio de Audit Trail.
APROL cumple con los estrictos requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para las industrias alimentaria y farmacéutica. "Si alguna vez se hace necesario mostrar quién fue responsable, cuándo y para qué modificación, esta información es completamente segura y está disponible en sólo unos pocos clics", dice Kronberger.
La escalabilidad única que ofrece APROL también permite estructurar el sistema de manera que se eviten los costos innecesarios. Para tareas sencillas, un solo PC industrial con el software APROL preinstalado es suficiente. "Si el proyecto necesita expandirse, puede crecer hasta convertirse en un enorme sistema multiservidor si es necesario", dice Kronberger. Y como la base del software nunca cambia, las funciones que ya han sido desarrolladas una vez pueden ser reutilizadas sin tener que ser re-diseñadas. APROL puede utilizarse en aplicaciones con 50 entradas/salidas físicas, así como en sistemas con 200.000.
Adaptado al último requisito
Muchos usuarios potenciales se asustan por el riesgo de la inversión y la enorme cantidad de trabajo típicamente asociado con el establecimiento de un sistema de control de procesos. Por eso B&R ofrece soluciones APROL preconfiguradas de nivel básico para aplicaciones típicas. Preinstaladas en un solo PC industrial, estas soluciones pueden ser fácilmente configuradas usando hojas de cálculo. Además, los costos de inversión se recuperan rápidamente gracias a la facilidad de aplicación de la vigilancia de las condiciones o de la energía.
APROL EnMon es una solución estándar para medir y optimizar el consumo de energía. Esto se hace midiendo los datos de cada uno de los consumidores de energía. Se puede recopilar cualquier otro dato de proceso para identificar cualquier interacción no detectada que pueda estar teniendo lugar. También se incluye una solución de gestión de la carga. La interfaz de usuario es tan sencilla de utilizar que puede adaptarse a las necesidades del cliente con sólo unos pocos clics. Y como se trata de una solución lista para usar, no es necesario tener amplios conocimientos de ingeniería. Por lo tanto, el riesgo de inversión es muy bajo. "Expandir la funcionalidad del sistema más allá no es ningún problema", explica Kronberger. Esto se debe a que el EnMon es una tecnología basada en APROL, que permite que la solución de entrada se amplíe y adapte según sea necesario.
Mejora de la calidad con condition monitoring
Lo mismo ocurre con APROL ConMon, la solución de monitorización de condiciones de APROL. Al optimizar las estrategias de mantenimiento de una planta, es posible matar dos pájaros de un tiro: se aumenta la calidad del producto y la disponibilidad de la máquina/sistema al tiempo que se reducen significativamente los costes de mantenimiento.
Sin embargo, APROL no es sólo para los operadores de plantas relacionadas con la energía renovable. A medida que hacemos la transición a más fuentes de energía renovable, los operadores de redes también requieren un sistema que pueda proporcionar funciones de monitorización y control fiables para operar sus redes de forma segura. APROL cumple con todos los requisitos de un sistema de alta disponibilidad, lo que lo convierte en la elección perfecta para tareas como estas.
Las ventajas |
|---|
La solución perfecta para la energía renovable y la convencional |
Un sistema para todas las plantas |
Ingeniería sencilla |
Riesgo de inversión bajo. |