10 años de seguridad integrada de B&R
En 2008, B&R presentó su innovadora tecnología de seguridad integrada. En la década posterior, B&R se ha afianzado entre los principales fabricantes del mundo de tecnología de seguridad programable. Franz Kaufleitner, director de productos de tecnología de seguridad integrada en B&R, explica cómo su empresa pasó de ser una recién llegada a marcar tendencias en la industria de la seguridad.

Sr. Kaufleitner, ¿cuándo decidió B&R comenzar a desarrollar tecnología de seguridad?
B&R siempre ha adoptado un enfoque holístico para el diseño del sistema, de manera que incorporar funciones de seguridad en nuestra cartera de automatización fue una progresión natural. Coincidiendo con el cambio de milenio, ya habíamos equipado nuestros servoaccionamientos ACOPOS con la función de desconexión de par segura (STO, por sus siglas en inglés) puramente electrónica, una primicia mundial que desde entonces ha sido ampliamente adoptada en todo el sector. En 2004, se tomó la decisión de desarrollar un ámbito completo de tecnología de seguridad integrada que comprendería controles, una herramienta de programación, módulos de E/S seguros y funciones de accionamiento seguras. En el momento en que la promoción de la seguridad alcanzó su punto álgido alrededor de 2008, ya pudimos ofrecer a nuestros clientes una solución de seguridad completa y totalmente integrada.
¿En qué se diferencia la tecnología de seguridad de B&R de la de otros sistemas?
La tecnología de seguridad debe contribuir al rendimiento general de la automatización, no debe ser tratada como una molestia o una ocurrencia tardía. Mientras que otros sistemas de seguridad se basan en detener la máquina, nosotros estamos buscando formas de conseguir que la producción no se detenga. Nuestra amplia biblioteca de funciones de seguridad permite a los usuarios responder con flexibilidad a los eventos de seguridad. Nuestras opciones de máquinas seguras permiten a nuestros clientes administrar una única aplicación de seguridad que cubra las múltiples variantes de máquinas modulares. Es este vasto potencial de la tecnología de seguridad lo que nos ha inspirado desde el principio. La seguridad implica muchos más aspectos que simplemente apagar la máquina.
¿De qué forma ha cambiado la gama de productos de seguridad de B&R con el tiempo?
En el año 2008 sentamos las bases con un control de seguridad y módulos de E/S con cuatro entradas y salidas digitales seguras. Desde ese momento, hemos ampliado la gama de productos en dos direcciones. Por un lado, hemos introducido nuevas funciones y productos revolucionarios. SafeROBOTICS, que ofrece una amplia gama de funciones de seguridad para cadenas cinemáticas, y DataToSafeDATA, que permite incorporar señales estándar en las funciones de seguridad. Actualmente, la gama de productos de seguridad de B&R incluye más de 120 productos diferentes.
¿Y la otra dirección?
También nos hemos ampliado en los términos necesarios para satisfacer las necesidades de las diferentes industrias y aplicaciones. Tras haber empezado centrándonos en la construcción de maquinaria tradicional, pronto añadimos más productos con protección IP67, productos revestidos para entornos hostiles y productos con certificaciones recientemente establecidas, como DNV GL para aplicaciones marítimas y en alta mar. Nuestros productos de seguridad ahora también se pueden encontrar en turbinas eólicas, sistemas para teatros y escenarios, ascensores, sistemas de automatización de plantas y procesos, acerías, centros logísticos y muchos más.
Cuando se habla de la tecnología de seguridad de B&R, a uno le viene a la mente openSAFETY: ¿qué novedades hay en ese frente?
es uno de los tres protocolos de seguridad con más éxito a nivel mundial. Como protocolo de código abierto, tiene muchas aplicaciones sin vínculos directos con B&R. Una nueva y emocionante es la barrera de seguridad openSAFETY de Datalogic. Se trata de una barrera de seguridad equipada con una interfaz POWERLINK/openSAFETY que se puede integrar directamente en el sistema de bus de una máquina.
Más sobre la barrera de seguridad openSAFETY

¿Qué le espera a la seguridad de B&R?
El crecimiento bidireccional continuará, sin duda alguna. En términos de funcionalidad ampliada, incorporaremos tecnología de seguridad integrada en la estructura del software de tecnología mapp. Ello incluirá soluciones listas para usar para las opciones de máquina segura que antes he mencionado. Dado que los componentes mapp se comunican entre sí, las funciones de seguridad mapp se conectarán en red con los componentes para la gestión de usuarios, alarmas y HMI, sin que el usuario tenga que programar ni tan siquiera una sola línea de código. Puedes imaginarlo así: Debido a que habla con el sistema de gestión de usuarios, la aplicación HMI sabe si el usuario actual está autorizado a cambiar de modo de funcionamiento, y sólo muestra esa opción si lo está. En términos de ampliar la gama de aplicaciones, el nuevo X90 Safety aportará los beneficios de nuestra tecnología de seguridad integrada a aplicaciones móviles entre los que se incluyen maquinaria agrícola, vehículos municipales, excavadoras y grúas.
Sea cual sea la frontera tecnológica, nuestros clientes pueden estar seguros de que siempre lideraremos el camino. Una decisión basada en la tecnología de seguridad de B&R es una decisión de una solución duradera, a prueba de futuro. En los últimos diez años, hemos demostrado que la tecnología de seguridad no solo implica apagar la máquina, y tenemos la intención de continuar explorando su enorme potencial.
Cómo funciona la tecnología de seguridad de B&R
Vídeo: Tecnología de seguridad de B&R
![]() | Franz Kaufleitner Director de productos - Tecnología de seguridad integrada, B&R En los últimos diez años, hemos demostrado que la tecnología de seguridad programable no solo implica apagar la máquina, y tenemos la intención de continuar explorando su enorme potencial. |