Los ExpertTalks son videos donde desarrollamos temas con un enfoque técnico, pensados para ingenieros de automatización o desarrolladores de aplicaciones experimentados.
En el siguiente listado podrá ver todos aquellos #ExpertTalks que ya hemos realizado.
Si quiere estar informado de los próximos webinars escríbanos a: marketing.es@br-automation.com.
Webinar - Nueva Solución Edge de B&R
En este webinar conocerás la nueva solución Edge de B&R compuesta por la cabecera X20EDS410 y el software IIoT Connector.
Estas plataformas permiten conectar datos de máquina con sistemas IT y plataformas en la nube de forma sencilla, segura y sin salir del entorno industrial. Gracias a su arquitectura abierta, es posible capturar, procesar y enviar información desde el controlador a servicios como MQTT, PostgreSQL o Redis.
Webinar - Nuevo Ecosistema de Software de B&R
B&R Automation Software 6 proporciona un entorno de desarrollo integrado que permite a los fabricantes de máquinas y a las ingenierías desarrollar, operar y mantener de manera eficiente soluciones de automatización de gran valor añadido.
Webinar - Presentación de Automation Studio 6.0
Visión general del nuevo Automation Studio 6.0 donde se muestra el Hardware y funcionalidades presentes en esta nueva versión. Además de explicar las novedades se aclaran las dudas sobre la implicación de migrar desde Automation Studio 4.0.
Webinar - La robótica de Codian en Automation Studio
Quizás la parte más importante de la integración de los robots de Codian en B&R la constituye su inclusión a nivel de software. En esta sesión podremos ver cómo se añade un robot como si fuera un elemento más de hardware y cómo se configura dentro de Automation Studio. Un webinar muy práctico y educativo que también mostrará el potencial de las herramientas de simulación.
Webinar - El Pick & Place configurable
La reducción del tiempo de ingeniería y de puesta en marcha son dos aspectos decisivos a la hora de decantarse por una solución de robótica. La posibilidad de configurar el proceso de pick & place desde Automation Studio resulta un factor decisivo para reducir al máximo el tiempo necesario. En esta sesión veremos ejemplos reales de aplicaciones y cómo se han resuelto en Automation Studio. Asimismo, comprobaremos cómo una simulación apoyada con el Scene Viewer nos puede ayudar a prepararnos en tiempo récord para la fase de puesta en marcha.
Webinar - Comunicaciones Industriales I: "Sincroniza tu bus de E/S"
La lectura de entradas y escritura de salidas son procesos fácilmente configurables en Automation Studio. Sin embargo, no es frecuente que nos preguntemos en los retardos que llevan estos procesos y si hemos configurado de manera adecuada estos buses. En este webinar repasaremos las configuraciones que sincronizan los buses con la ejecución de los programas que se ejecutan en el control. Asimismo analizaremos los retardos y las implicaciones que pueden tener en nuestras aplicaciones, ya sea en la gestión de E/S como en la de motion.
Webinar - Comunicaciones Industriales II: "El nuevo maestro de Ethercat"
Este verano de 2023 se presenta un nuevo producto que amplía la gama de equipos de B&R; se trata del maestro de Ethercat. La presencia de este maestro no solo nos permitirá una comunicación asíncrona, sino que además podremos sincronizar el bus de Ethercat con la ejecución de programas, sin afectar a los sincronismos existentes de X2X. Si viste el primer webinar de esta trilogía, entenderás mucho mejor las implicaciones positivas que este sincronismo puede aportar a tu aplicación.
Webinar - Comunicaciones Industriales III: "OPC UA FX: el tiempo real de OPC UA"
El protocolo OPC UA se ha impuesto como un estándar en las plantas de todo el mundo. Sin embargo, la falta de un tiempo garantizado de latencia mínima en las comunicaciones ya se consideró desde su nacimiento su talón de Aquiles. Ya en 2018 se presentó OPC UA TSN como el nacimiento de un nuevo estándar destinado a imponerse como el bus de campo en la industria del futuro. Aquel OPC UA TSN ha dado paso a OPC UA Field eXchange, también llamado OPC UA FX. B&R ha presentado recientemente sus primeros equipos con este novedoso protocolo.
Webinar - exOS: "El mayor ecosistema de software del mundo"
En este webinar se presenta exOS, una nueva arquitectura disponible en PCs de B&R, gracias a la cual, se optimiza la interacción entre el software de Linux y la aplicación en nuestros controles industriales. De este modo, podemos añadir al control de nuestra máquina, por ejemplo, soluciones avanzadas propias de la Industria 4.0 y la IoT industrial.
Webinar - Programa tus máquinas mucho más rápido con mapp Services
Es posible que hayas oído hablar de mapp Services o que incluso hayas utilizado algunos de sus componentes, pero ¿realmente los conoces todos? En este webinar haremos un repaso de todos los componentes de mapp Services, detallando sus funcionalidades y las licencias requeridas. Descubre el componente que simplificará la programación de tu próxima máquina.
Webinar - La combinación perfecta: "Tecnología de seguridad de B&R con sensores JOKAB de ABB"
En este webinar descubrimos de la mano de Endika Artime de ABB, especialista en productos de control y seguridad, y de Xabier Zaldua, Ingeniero de aplicaciones de B&R, el amplio catálogo de dispositivos de seguridad de ABB y la facilidad de integración con los equipos de seguridad de B&R. Analizaremos el uso de sensores ABB DYNlink y detallaremos paso a paso su sencilla configuración desde SafeDESIGNER.
Webinar - Dimensiona tus servoaccionamientos y motores con SERVOsoft
SERVOsoft permite dimensionar sistemas de motion de forma sencilla y elegir qué hardware es el más adecuado para cada aplicación. Este webinar se centra en introducir esta herramienta y mostrar el procedimiento necesario para realizar un correcto dimensionamiento para nuestra máquina. También se presenta un caso práctico y se comparan los resultados de la herramienta con los obtenidos en un sistema real usando Automation Studio.
Webinar - Novedades en AS 4.11: Características y funcionalidades
En este webinar se presentan las nuevas funcionalidades de Automation Studio 4.11 que nos ayudarán a mejorar el diagnóstico y nos simplificarán la actualización de software. También hablamos sobre las nuevas funcionalidades del sistema operativo (Automation Runtime) que corre en los dispositivos de control de B&R, así como los nuevos equipos soportados.
Webinar - Minimiza las paradas de planta con nuestra gestión de actualizaciones de software en producción
En este webinar se puede ver cómo los OEM pueden realizar estas actualizaciones de software de la manera más eficiente invirtiendo el menor tiempo posible en cada caso con transferencias rápidas y robustas, incluso sin llegar a parar la producción. Estos métodos de transferencia ayudarán a optimizar el sistema en su globalidad.
Webinar - Control de versiones: Implementación en un proyecto de Automation Studio
Webinar donde explicamos qué es un sistema de control de versiones y orientamos su implementación al desarrollo de un proyecto en B&R con Automation Studio.
El objetivo es conocer qué ventajas tiene un sistema de control de versiones e implementarlo en el desarrollo de un proyecto.
Webinar - Introducción a Automation Studio: "Todo lo que necesitas para automatizar tu máquina"
En este webinar se muestran las herramientas más importantes que nos ofrece Automation Studio.
Hacemos un recorrido por las diferentes ventanas centrándonos en los aspectos más importantes, desde las funcionalidades más básicas, hasta las últimas tecnologías que nos facilitarán y ahorrarán considerablemente el tiempo de desarrollo.
Webinar - Accediendo a la web desde un control B&R: Demostración de la librería HTMLparser
Consigue que tus máquinas accedan a la red y obtengan los datos que desees con la librería HTMLparser.
En este webinar se dan a conocer las nuevas funcionalidades que aporta esta tecnología y se muestra un caso práctico, en el que accedemos a la red para obtener los datos meteorológicos de un código postal.
Webinar - mapp Motion: "El control de movimiento nunca fue más fácil"
En este webinar se presenta el software mapp Motion, basado en la tecnología mapp y se tratan las diferencias con el sistema ACP10. Se muestra cómo esta tecnología nos simplificará el código, ahorrándonos considerablemente el tiempo de desarrollo.
Webinar - VC4 vs. mapp View: ¿Qué sistema HMI necesito?
En este webinar hacemos un repaso de las posibilidades que nos ofrece cada tecnología de visualización disponible en B&R: Visual Components 4 y mapp View. El objetivo es entender qué tipo de visualización se puede ajustar más a las necesidades de nuestra máquina mediante una comparativa entre ambas.
Webinar - mapp Recipe: "Gestión de recetas y parámetros críticos de la máquina mediante ficheros XML/CSV"
La funcionalidad mapp Recipe, incluida dentro del ecosistema mapp, permite con un par de clics generar ficheros XML, CSV con los parámetros críticos de la máquina y adaptarlos a la necesidad de cada automatización. Con este tipo de formatos, muy demandados en las áreas de IT, se facilita la implementación en la industria 4.0.
Javier Novella, del departamento técnico, y Marcos García, del departamento comercial, serán los encargados de llevar a cabo este Webinar.
Webinar - mapp Cockpit: La herramienta web para captura de datos de máquina
Con mapp Cockpit, podrá monitorizar el valor de un sensor, medir la temperatura en un accionamiento y examinar las señales de buses de campo de la máquina sin necesidad de emplear herramientas dedicadas.
En este webinar podrá ver cómo sincronizar múltiples fuentes de datos, representarlos, tratarlos y exportarlos empleando tecnología estándar web. La integración del control de usuarios, los permisos y la seguridad, son otras funcionalidades que se destacarán, así como la colaboración en tiempo real con otros miembros de su equipo y un rápido diagnóstico a pie de instalación o en remoto.
Webinar - Solución IIoT: Egde Controller
En la industria, la digitalización ya no es una elección, sino una necesidad. Las tendencias globales como la Industria 4.0, la IIoT y la digitalización, que finalmente conducen a la fabricación inteligente, ya están demostrando sus beneficios en aplicaciones del mundo real.
B&R proporciona soluciones para las necesidades del mañana, lo que da como resultado una ventaja competitiva significativa en el área de la fabricación inteligente y la eficacia de la producción.
Webinar - Solución simulada con el sistema de transporte flexible ACOPOStrak
En la industria, la digitalización ya no es una elección, sino una necesidad. Las tendencias globales como la Industria 4.0, la IIoT y la digitalización, que finalmente conducen a la fabricación inteligente, ya están demostrando sus beneficios en aplicaciones del mundo real.
B&R proporciona soluciones para las necesidades del mañana, lo que da como resultado una ventaja competitiva significativa en el área de la fabricación inteligente y la eficacia de la producción.