Hace dos años, B&R simplificó radicalmente el desarrollo de software para máquinas con la introducción de la Tecnología mapp. Alentado por la abrumadora respuesta positiva del mercado, B&R continúa expandiendo el porfolio de su marco de software revolucionario. Le pedimos al Dr. Gernot Bachler y Christoph Trappl que explicaran cómo los módulos de software preparados y probados son capaces de reemplazar la repetitiva programación de bajo nivel requerida para la funcionalidad genérica de la máquina. Queremos conocer también qué beneficios específicos pueden obtener los constructores de maquinaria y equipos de los últimos componentes de mapp.
Sr. Trappl, ¿le gustaría empezar explicando cómo funciona la tecnología mapp?
Christoph Trappl: Tecnología mapp El entorno de software de Mapp Technology comprende bloques modulares que manejan las funciones básicas de la máquina. En lugar de escribir líneas y líneas de código para crear un sistema de gestión de usuarios, sistema de alarma o incluso función de control de movimiento, los desarrolladores simplemente configuran un componente ya hecho con sólo unos pocos clics. Las pruebas de referencia han demostrado que el proceso de desarrollo se completa tres veces más rápido. Esto libera a los desarrolladores para dedicar su energía en la implementación y optimización de los procesos de valor agregado de la máquina.

¿Estás diciendo que mapp es una colección de bibliotecas de software?
Trappl: Es mucho más que eso. mapp components está completamente conectado en red e intercambia datos automáticamente. Los componentes de registro de auditoría y gestión de usuarios, por ejemplo, trabajan conjuntamente para registrar quién, qué y cuándo se ha realizado algún cambio en el sistema, sin que el desarrollador deba escribir ni una sola línea de código.
¿Y ahora agregáis más componentes de mapp?
Gernot Bachler: Así es, estamos expandiendo masivamente el portafolio de componentes. Sin embargo, más importante que la cantidad, es el hecho de que todas las tecnologías de software que ofrecemos -ya sea para manejo de alarmas, control de ejes o controles hidráulicos complejos- ahora serán accesibles a través de una misma interfaz familiar.

¿Qué se está haciendo para mantener todo organizado?
Bachler: También hemos armonizado los datos de versión y lanzamiento de todo su software, facilitando a los fabricantes de maquinaria y equipos planificar cuando se disponga de funciones específicas. Los usuarios ya no necesitan preocuparse por las dependencias entre las versiones de software.
¿Está usted diciendo que mapp pronto reemplazará Automation Studio como la herramienta de desarrollo de software de B&R?
Bachler: En absoluto. Automation Studio seguirá siendo el entorno universal para la ingeniería, la puesta en marcha y el diagnóstico. Nuestros clientes pueden codificar su software de la máquina utilizando cualquier lenguaje de programación IEC 61131, C y C ++. La cantidad de know-how de B&R que el cliente aprovecha en forma de componentes de mapp es decisión suya. A juzgar por la reacción entusiasta, sin embargo, estoy seguro de que nuestros clientes intentarán utilizar mapp en todo aquello que puedan.
Hasta ahora, los componentes de mapp se han dedicado principalmente a la funcionalidad básica de la máquina, como el sistema de alarmas. ¿Qué nuevas áreas se están cubriendo actualmente?
Bachler: Además de las funciones básicas - que ahora se llaman mapp Services - estamos introduciendo mapp Motion, mapp Control y mapp View.
¿Puede decirnos un poco más sobre qué funciones se proporcionan en cada área?
Bachler: Si comienzo a enumerar cada función y componente individual estaremos aquí todo el día, pero estaría encantado de darle una visión general. mapp Motion se extiende a todo, desde el control de ejes individuales hasta aplicaciones CNC e incluso soluciones de robótica muy complejas. mapp Control incluye avanzados algoritmos de lazo cerrado para cosas como temperatura, hidráulica y control de grúas. mapp View es nuestra solución HMI basada en la web. En el estilo típico de mapp, mapp View obtiene automáticamente los datos que necesita de otros componentes de mapp y los muestra en una interfaz de usuario claramente organizada.
¿Hay más planes para futuras adiciones?

Trappl: mapp está creciendo continuamente. Actualizamos y ampliamos la cartera de aplicaciones cuatro veces al año. Una de las adiciones más recientes es un componente que permite a grúas grandes transportar cargas rápidamente sin girar o balancearse sin control. mapp Crane le permite hacer con sólo unos pocos clics del ratón lo que le solía requerir cálculos elaborados.
Bachler: mapp también se está expandiendo en dominios completamente nuevos. Uno de estos dominios en los que se está trabajando es mapp Safety, que permitirá a los constructores de máquinas beneficiarse de las muchas ventajas de mapp para su tecnología de seguridad.