Des technologies de contrôle de mouvements qui maximisent l'efficacité énergétique des machines

Dans toutes les industries, les entreprises font face à l’augmentation des coûts énergétiques et cherchent à améliorer la soutenabilité de leurs activités et de leur développement. Dans cette interview, Wilfried Guerry, Global Product Manager Servodrives, explique l'impact des technologies de contrôle de mouvements sur l'efficacité énergétique des machines et décrit comment B&R maximise le rendement énergétique de ses servomoteurs et servovariateurs.

Les innovations autour des servovariateurs et servomoteurs de B&R ont toujours visé l’accroissement des cadences et l’amélioration de la précision. Qu’en est-il aujourd’hui avec les nouveaux enjeux énergétiques ?

Vingt ans après l’avènement des technologies brushless, les produits de contrôle de mouvements ont atteint leur maturité. L'augmentation des performances reste dans notre ADN et nous continuerons d’innover sur ce plan pour conforter notre position de leader reconnu sur le marché. Cependant, beaucoup de fabricants de machines et d’entreprises manufacturières attendent que nos produits et nos solutions répondent aussi à d’autres objectifs. La réduction de la consommation d’énergie est de ceux-là. La conception même des moteurs et des variateurs impacte directement l’efficacité énergétique des machines. À tel point que les nouveaux enjeux énergétiques justifient aujourd’hui le développement de nouvelles fonctionnalités voire de nouvelles conceptions matérielles.

Quel est l'impact des moteurs électriques sur l'efficacité énergétique des machines?

Les retours client dont nous disposons indiquent que les moteurs électriques arrivent au troisième rang des postes qui consomment le plus d’énergie dans les machines, après les fours et les compresseurs d’air. Ceci est loin d’être négligeable dans un contexte où le coût de l’énergie augmente fortement. Certes, la consommation électrique des systèmes d’entraînement électriques dépend de nombreux facteurs propres à chaque application. Néanmoins, parmi les phénomènes qui causent des surconsommations et des pertes non négligeables, il en existe qui sont communs à la plupart des applications existantes comme la consommation d’énergie réactive, les pertes par courant de Foucault dans les moteurs, ou encore les pertes par effet Joule lors des commutations rapides dans les étages de puissance des variateurs.

Quelle part de la puissance électrique consommée est ainsi perdue ?

L’énergie réactive, non convertible en énergie mécanique, représente généralement plus de 15% de la consommation électrique des machines. Les modules d’alimentation « actifs » incorporés dans les systèmes ACOPOSmulti intègrent un système de correction du PFC qui annule quasiment la part réactive de la puissance électrique consommée. De plus, à la différence des variantes dites « passives », ils intègrent aussi une électronique qui permet la réinjection d’énergie dans le réseau électrique lors d’un freinage régénératif. Il n’est donc plus nécessaire d’ajouter d’imposantes résistances de freinage pour dissiper l’énergie excédentaire. Les machines gagnent ainsi en compacité. B&R propose des modules d’alimentation actifs depuis plus de quinze ans. La solution est donc éprouvée. Un simple échange du module d’alimentation suffit pour passer d’une alimentation passive à une alimentation active et réduire ainsi la facture d’électricité et l’empreinte carbone.

Vous avez aussi évoqué le développement de nouvelles fonctionnalités. Quelles sont-elles ?

Pour aller plus loin dans la maîtrise de la consommation électrique des machines, il faut également disposer d’une cartographie complète de cette consommation, autrement dit savoir ce que consomme chaque servovariateur et à quel moment dans le cycle machine. Des solutions existent pour monitorer la consommation électrique des machines. Néanmoins, elles ne permettent pas de connaître la consommation de chaque servovariateur, ni à quel moment les pics de consommation des servovariateurs se produisent dans le cycle machine. L’information concernant la puissance consommée par les servovariateurs et les moteurs est pour ainsi dire "noyée" dans la consommation électrique totale des autres équipements comme les compresseurs d’air, les fours etc. En plus de cela, le repère temporel dans le cycle machine est perdu.

Pour remédier à cela, B&R intégrera cette année une fonction de monitoring énergétique dans ses servovariateurs. Cette fonction permettra de savoir exactement et à tout moment ce que consomme ou regénère chaque servovariateur dans la machine. Le profil de mouvement appliqué à chaque moteur pourra être ainsi optimisé sur un plan énergétique. De plus, cela permettra également de proposer, dans un avenir proche, des fonctions de maintenance prédictive et prescriptive. En effet, la détection d’une consommation d’électricité inhabituelle au niveau d’un variateur peut aider à mieux localiser un problème mécanique naissant.

Quid des pertes par commutation ou par courants de Foucault ?

Les servovariateurs de B&R peuvent réduire automatiquement la fréquence de commutation de leurs transistors de puissance en fonction de la vitesse du moteur. Leurs pertes électriques peuvent être ainsi être réduites de 30% quand le moteur tourne à petite vitesse ou se trouve à l’arrêt. Les pertes par courant de Foucault concernent la conception des moteurs, laquelle a également un impact important sur la consommation d’électricité. Les moteurs à haute densité de couple que propose B&R minimisent ces pertes et délivrent ainsi environ 50% de couple en plus par rapport à des moteurs standard. À taille identique, ils fournissent ainsi la même puissance mécanique tout en consommant moins d’électricité.

Est-ce que les éléments utilisés pour connecter les servovariateurs au réseau électrique sont également pris en compte ?

Les solutions actuelles imposent toujours l’ajout d’un filtre de ligne et d’une self de régénération en amont du variateur. Pour s’affranchir de ces éléments et atteindre un rendement énergétique maximal, il faut introduire une rupture technologique. B&R a fait le choix de développer une solution hybride combinant les avantages des technologies IGBT et MOSFET. Le tout repose sur un arrangement très particulier des éléments concernés et sur une technique brevetée pour le pilotage de l’électronique de commande. La solution a déjà été testée avec succès en laboratoire et sur des machines de clients pilotes. Elle permet d’atteindre un rendement électrique proche de 99% avec une puissance nominale de 32 kW. De plus, ce rendement ne se limite pas au point de fonctionnement nominal.

Les améliorations qu’elle apportera permettront non seulement d’accroître encore l’efficacité des moteurs, mais aussi d’éliminer le filtre de ligne et la self de régénération externes en amont du variateur. Cela se traduira par un gain d’espace d’environ 68% par rapport aux solutions actuelles. La nouvelle technologie permettra également de réduire de manière très importante les courants de fuite qui nécessitent l’ajout de disjoncteurs différentiels 300 mA coûteux ou de transformateurs d’isolement.

Les clients peuvent donc aussi s'attendre à des gains d'espace importants. Merci de nous avoir accordé cet entretien.

Wilfried Guerry

B&R Global Product Manager for Drive Technology


Notre solution brevetée a été testée avec succès dans notre laboratoire et chez des clients pilote. Elle permet d'atteindre un rendement électrique proche de 99 % avec une puissance nominale de 32 kW.

First class energy efficiency



B&R's energy efficient motors have enabled it to become one of the very few suppliers to certify its entire motor portfolio as Class 1 of the China Energy Label (CEL). CEL certification is essential for OEMs who wish to sell their machines in China. In addition, this certification makes it easier for users worldwide to compare the energy efficiency of different devices.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo