B&R inaugura una nuova era nella tecnologia Motion a SPS 2025

A SPS 2025, B&R presenterà una tecnologia rivoluzionaria nel campo del motion control, progettata per aiutare i produttori ad affrontare le sfide chiave di oggi: cicli di vita dei prodotti più brevi, personalizzazione crescente e necessità di una…

Approfondisci

ABB integra la divisione Machine Automation nell’area di business Process Automation

ABB ha avviato il trasferimento della divisione Machine Automation – precedentemente parte dell’area di business Robotics & Discrete Automation – all’interno della business unit Process Automation. Il passaggio avrà effetto nel quarto trimestre del…

Approfondisci

B&R high-performance automation for sustainable plastics at K 2025

B&R, the Machine Automation Division of ABB, will present its latest technologies, including the power-ful new ACOPOS P3 2-axis servo drive for plastics processing at K 2025. From October 8–15 in Düssel-dorf, booth A80 in hall 12 will be the…

Approfondisci

Il servoazionamento aggiornato riduce l’ingombro del quadro elettrico del 50%

ACOPOS P3 è il servoazionamento con la più alta densità di potenza mai realizzato da B&R, grazie all'aumento della gamma di potenza fino al 60% e ad una potenza di calcolo otto volte superiore pur mantenendo le stesse dimensioni.

Approfondisci

L'intero processo di sviluppo dei prodotti B&R è certificato secondo la norma IEC 62443-4-1

B&R ha ottenuto la certificazione IEC 62443-4-1 per l'intero processo di sviluppo dei propri prodotti. Ciò attesta che le pratiche di sviluppo di B&R sono in linea con gli standard globali per lo sviluppo sicuro dei prodotti nell'automazione…

Approfondisci

I prodotti B&R sono ora disponibili tramite RS

B&R, la divisione Machine Automation di ABB, e RS, fornitore globale di prodotti e soluzioni di servizio ad alto livello per clienti industriali, hanno siglato un accordo di cooperazione strategica per la distribuzione dei prodotti B&R attraverso i…

Approfondisci

B&R lancia la Smart Camera AI per la visione in real-time nel sistema di controllo

B&R ha introdotto una Smart Camera di nuova generazione che integra l'intelligenza artificiale avanzata direttamente nel sistema di controllo della macchina. Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate, la nuova camera consente il…

Approfondisci

I robot SCARA plug-and-play si aggiungono alla gamma Codian di B&R

La nuova serie offre movimenti articolati ad alta velocità con quattro gradi di libertà, perfetti per attività come il pick-and-place, il carico e lo scarico, l'assemblaggio e la distribuzione che richiedono velocità e ripetibilità in un ingombro…

Approfondisci

B&R presenterà i nuovi modelli della famiglia Codian a SPS Italia

Unisciti a B&R, la divisione Machine Automation di ABB, a SPS Italia di quest'anno, che si terrà a Parma dal 13 al 15 maggio. Visita lo stand B008 (Padiglione 7) per scoprire soluzioni all'avanguardia progettate per migliorare l'efficienza, la…

Approfondisci

B&R presenta il monitoraggio delle performance delle macchine potenziato dall'intelligenza artificiale

B&R lancia due app IoT industriali che consentono l'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale dello stato di salute e delle prestazioni delle macchine. Progettato per l'integrazione aperta in qualsiasi piattaforma, IIoT Connector funge da…

Approfondisci

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo