Efficienza e innovazione per un'industria dinamica
I prodotti in plastica sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana e la domanda continua a crescere. Anche la conservazione delle risorse e la sostenibilità sono fattori trainanti. Il costante sviluppo e l'innovazione di nuovi materiali compositi pone requisiti complessi ai sistemi di produzione e alla tecnologia di automazione. L'industria si trova quindi ad affrontare molte sfide.
Allo stesso tempo, le aziende devono ottimizzare i loro processi produttivi per rimanere competitive in un mercato globalizzato, ed è qui che entra in gioco B&R. In qualità di fornitore leader di soluzioni di automazione, offriamo tecnologie personalizzate per i requisiti specifici dell'industria della plastica.
Con i nostri sistemi avanzati di controllo, movimento e visualizzazione, consentiamo una produzione precisa ed efficiente e le nostre soluzioni sono progettate per automatizzare e collegare in rete i processi produttivi per ridurre al minimo i tempi di fermo e massimizzare la flessibilità della produzione. In questo modo, aiutiamo i nostri clienti a rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato e a garantire la loro competitività.



Sostenibilità e riciclaggio
La sostenibilità è un tema sempre più importante nell'industria delle materie plastiche. Una preoccupazione fondamentale è il miglioramento delle tecnologie di riciclaggio, sia meccaniche che chimiche, per rendere le plastiche riciclabili e ridurre al minimo i rifiuti. Allo stesso tempo, le plastiche a base biologica stanno guadagnando importanza in quanto sono prodotte da materie prime rinnovabili, riducendo la dipendenza dalle risorse fossili.

Materiali e tecnologie innovative
L'industria delle materie plastiche è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di materiali e tecnologie innovative per soddisfare le crescenti esigenze. Le materie plastiche leggere stanno diventando sempre più importanti, soprattutto nell'industria automobilistica e aerospaziale, in quanto contribuiscono a ridurre il peso dei veicoli e degli aerei, aumentando così l'efficienza energetica. Inoltre, i “materiali intelligenti” stanno diventando sempre più importanti, aprendo nuove applicazioni attraverso sensori integrati o altre proprietà funzionali.

Globalizzazione e localizzazione
La globalizzazione e la localizzazione stanno avendo un impatto significativo sull'industria delle materie plastiche, poiché si sta verificando un crescente spostamento verso i mercati emergenti, dove la domanda di materie plastiche è in rapida crescita. Allo stesso tempo, le aziende stanno ottimizzando la produzione globale e le catene di fornitura per diventare più efficienti e rispondere alle esigenze regionali. Questi sviluppi sono influenzati anche dalle tensioni geopolitiche e dai cambiamenti delle politiche commerciali che incidono sui prezzi e sulla disponibilità delle materie prime.

Sviluppi normativi
Gli sviluppi normativi sono in aumento, in quanto i governi di tutto il mondo hanno inasprito le norme sulla produzione, l'uso e lo smaltimento delle materie plastiche. L'obiettivo è ridurre l'inquinamento e i rifiuti. Inoltre, molte regioni stanno vietando o limitando l'uso della plastica monouso, costringendo il settore a trovare nuove possibilità. Questi cambiamenti spingono all'innovazione dei materiali riutilizzabili e alternativi e sfidano le aziende ad adattarsi a un mercato sempre più attento all'ambiente.

Soluzioni di automazione adattiva per l'industria della plastica

Integrazione perfetta di macchine e linee
Con una soluzione completa, B&R offre tutto il necessario per l'automazione di macchine e sistemi. La chiave è che tutti i prodotti lavorano insieme senza soluzione di continuità. Questa perfetta sincronizzazione si traduce in un aumento senza precedenti delle prestazioni e della qualità, offrendo ai clienti un significativo vantaggio competitivo e una completa interoperabilità verticale, dal dispositivo al cloud, e orizzontale, da macchina a macchina.

Infrastruttura sicura
Le infrastrutture di automazione sicure proteggono da minacce informatiche in conformità allo standard IEC 62443 per i sistemi industriali. Questo include la valutazione del rischio, la progettazione del sistema e i controlli di sicurezza. B&R aiuta le aziende a costruire infrastrutture sicure e adattabili con strategie quali la segmentazione della rete, la crittografia e il monitoraggio continuo per garantire efficienza e resilienza contro le minacce in evoluzione.

Controllo qualità e tracciabilità
Integrando la visione artificiale B&R nelle macchine per materie plastiche, è possibile eseguire controlli di qualità in tempo reale durante il processo di produzione. Allo stesso tempo, la tracciabilità consente un monitoraggio accurato della produzione. Riducendo gli errori e implementando il controllo qualità in tempo reale, è possibile ridurre i costi di scarto.Competenza e co-creazione di soluzioni.

Competenza e co-creazione di soluzioni
Nel segmento dell'industria delle materie plastiche, la competenza in materia di soluzioni e l'approccio di co-creazione sono essenziali. La competenza nelle soluzioni comprende una conoscenza approfondita dei processi produttivi e delle tecnologie avanzate per fornire soluzioni personalizzate. Per B&R, un approccio di co-creazione favorisce la collaborazione tra fornitori e clienti durante l'intero ciclo di vita del progetto, dando vita a soluzioni innovative che rispondono a esigenze specifiche e guidano l'eccellenza operativa.

Soluzioni per l'efficienza energetica
I nostri sistemi sono progettati per ottimizzare il consumo energetico e promuovere la sostenibilità nella produzione. Grazie a tecnologie avanzate e a componenti ad alta efficienza energetica, aiutiamo le aziende a raggiungere i loro obiettivi ambientali e a ridurre i costi operativi. Scoprite come gli azionamenti e i motori ACOPOS possono aiutare la vostra azienda.

Standard di comunicazione EUROMAP
Le interfacce standardizzate hanno una lunga tradizione nell'industria delle materie plastiche e si sono evolute nel corso degli anni con le nuove capacità di comunicazione del mercato. Lo standard di fatto del settore è EUROMAP, che si basa sulla comunicazione OPC UA. B&R lavora con EUROMAP da molti anni e lo supporta pienamente. Ciò lo rende molto conveniente non solo per il collegamento di macchine e periferiche, ma anche per linee di produzione e fabbriche complete.

Know-how di esperti
B&R parla la lingua dei suoi clienti e ha esperienza con le soffiatrici per PET e per estrusione, le macchine e i sistemi per la produzione di film plastici, le macchine per lo stampaggio a iniezione di plastica e gomma di tutte le dimensioni e tecnologie, tutti i tipi di tecnologia di estrusione e le macchine per il riciclaggio della plastica.

Storie di successo
L'estrusore Tecnomatic ha un nuovo design della vite per ottimizzare i valori di produzione, anche con diverse strutture di pellet. Il pannello touch screen consente un accesso intuitivo alla macchina.
Presso Plasmac, il film viene trasformato direttamente in nuovo materiale per la linea di estrusione, senza bisogno di una preventiva triturazione. I pannelli HMI integrati consentono un funzionamento facile e intuitivo della macchina Omega.
La macchina per estrusione-soffiaggio di Fong Kee International consuma il 35% di energia in meno rispetto a macchine idrauliche simili. Componenti come il servomotore, l'azionamento e il sistema di controllo garantiscono una maggiore qualità del prodotto.
La linea di film estensibile SML raggiunge 3500 kg di film all'ora e una velocità di produzione di 750 m al minuto. A velocità così elevate, la sincronizzazione al microsecondo è essenziale.
Con il sistema di controllo basato sulla tecnologia MAPP, le macchine di LWB Steinl raggiungono una maggiore precisione e movimenti più rapidi. Inoltre, OPC UA fornisce una piattaforma di comunicazione aperta a vari sistemi.

Casi di studio

Un'usabilità convincente
I requisiti di LWB per una nuova generazione di presse a iniezione per la gomma erano esigenti e innovativi: Funzionamento simile a quello di uno smartphone, sviluppo rapido del software e facilità di manutenzione delle varianti. B&R è riuscita a convincerli con la sua tecnologia mapp.
Iniezione di flessibilità nella progettazione delle macchine

Nuove possibilità per le macchine per lo stampaggio a iniezione
Aumentando la fruibilità della visualizzazione e semplificando l'interpretazione e l'ulteriore elaborazione dei dati. Scoprite come Woojin Plaimm ha ottenuto questo risultato con B&R.


Macchine per estrusione-soffiaggio senza compromessi
Sviluppo più rapido, test più rapidi e poi ancora più rapidamente sul mercato? Insieme a B&R, Mikrosan ha portato sul mercato la prima macchina di estrusione-soffiaggio completamente elettrica con una qualità affidabile e due volte più veloce.

Cambiare le configurazioni degli estrusori in modo più rapido e semplice
I processi di calibrazione manuale erano in precedenza difficili per il produttore di estrusori TwinScrew. X20 e POWERLINK svolgono un ruolo chiave nel collegamento in rete dei sistemi. I risultati sono la massima flessibilità e tempi di inattività minimi.

Altre possibilità di contatto con B&R: partner locali e date delle fiere

Trova un partner vicino a te
Approfittate della nostra rete globale per i clienti finali.
Oltre a più di 200 uffici B&R in oltre 70 paesi del mondo, disponiamo di una rete globale di partner a valore aggiunto. I Value Provider B&R collaborano perfettamente con B&R per portare i nostri prodotti e servizi a casa vostra. Combinano una conoscenza approfondita della tecnologia B&R con una profonda comprensione del mercato locale.