At SPS 2025, B&R will present a breakthrough in motion technology, designed to help manufacturers master today’s key challenges: shorter product life cycles, increasing customization, and the need for seamless connectivity across machines and…
ABB is transitioning the Machine Automation division – formerly part of the Robotics & Discrete Automation business area – into the Process Automation business area. The transition will take effect in the fourth quarter of 2025.
B&R, the Machine Automation Division of ABB, will present its latest technologies, including the power-ful new ACOPOS P3 2-axis servo drive for plastics processing at K 2025. From October 8–15 in Düssel-dorf, booth A80 in hall 12 will be the…
同一サイズの筐体で最大60%の出力範囲拡大と、8倍の処理能力を実現したACOPOS P3は、B&R史上最も高い電力密度を誇るサーボドライブです。
B&Rは、製品開発プロセス全体にわたりIEC 62443-4-1認証を取得しました。これにより、B&Rの開発手法が産業オートメーションにおけるセキュアな製品開発の国際標準に準拠していることが証明されました。
ABBのマシンオートメーション部門であるB&Rと、産業顧客向けの高付加価値グローバル製品・サービスソリューションプロバイダであるRSは、B&R製品をRSのオンラインおよびオフラインチャネルを通じて提供する戦略的協力契約を締結しました。これにより、オンラインでの簡便な注文、注文追跡の向上、信頼できる現地サポートが可能になります。
B&Rは、先進的な人工知能を機械の制御ループに直接組み込む次世代スマートカメラを発表しました。エッジAI機能を統合したこの新しいカメラは、生産を停止したり外部ハードウェアを必要とすることなく、リアルタイムの画像処理、動的なモデル切り替え、AIとルールベースを組み合わせたハイブリッド検査を可能にします。
B&Rの新しいSCARAシリーズは、4軸の高速多軸動作を実現し、省スペースでありながらスピードと再現性が求められるピックアンドプレース、搬入出、組立、ディスペンスといった用途に最適です。
B&R、機械の健康状態と性能をAIで最適化する2つのIndustrial IoTアプリを発表IIoT Connectorは、あらゆるプラットフォームへのオープンな統合を前提に設計されており、データ駆動型サービスの中核として機能し、B&Rデバイスのデータに柔軟にアクセスできるようにします(エッジからクラウド環境まで対応)。
2025年5月20日から22日にかけて、オーストリア・リンツで開催される「SMART Automation Austria 2025」に、B&Rが出展します。ブース338にお越しいただくと、最先端のメカトロニクスシステムとインテリジェントなソフトウェアソリューションによって、B&Rが業界をどのように変革しているかをご覧いただけます。