O OMAC, a Organização para Automação e Controle de Máquinas e a OPC Foundation assinaram um Memorando de Entendimento para proliferar padrões de comunicação cruciais para o sucesso do IoT Industrial. Embora grande parte da conversa do IoT Industrial tenha sido sobre grandes dados na nuvem, o fato é que bons dados começam no nível da máquina e da linha de produção. É aí que as duas organizações já estavam trabalhando em paralelo.

John Kowal, diretor de desenvolvimento de negócios da B&R EUA, é membro da Diretoria de Organização para Automação e Controle de Máquinas e co-presidente do Smart Factory Task Group do Consortium de Internet Industrial.
Especificação de companheiro para TR88 e OPC UA
OMAC é talvez mais conhecido pelo desenvolvimento do ISA TR88.00.02-2015. Mais conhecido como PackML, o TR88 agora está encontrando uma aplicação mais ampla ao longo da fabricação. Define os modos da máquina, os estados e as convenções de nomenclatura das etiquetas.
O TR88 não especifica, no entanto, um protocolo de comunicação. É aí que o OPC UA entra. Na Primavera de 2016, Sari Germanos, gerente de automação aberto da B&R EUA, se ofereceu para organizar um grupo de tarefas dos membros da OMAC e da OPC Foundation para desenvolver uma especificação complementar para TR88 e OPC UA até o final do ano .
Na conferência de automação em maio de 2016, Germanos encontrou-se com o presidente e diretor executivo da OPC Foundation, Thomas Burke, com o consultor de padrões Dennis Brandl e o presidente da OMAC, Dr. Bryan Griffen, da Nestlé Foods, para dar início ao esforço de cooperação.
![]() | Eelco van der Wal Diretor Gerente, PLCopen "A combinação de OPCF, OMAC e PLCopen promete comunicação transparente "fora da caixa" e independente da arquitetura e protocolo de rede, usando nomes de marcas TR88 e estados de máquina, fornecendo acesso padronizado entre qualquer cliente OPC e servidor através de um canal seguro". |
OMAC, OPCF e PLCopen unem forças
A PLCopen trabalhou com o OPCF para definir um conjunto de blocos de função compatíveis com IEC 61131-3 que fornecem a funcionalidade do cliente OPC UA e mapeando o modelo de software IEC 61131-3 para o modelo de informação do OPC UA. A última versão foi lançada em 2016.
Como a maioria dos controladores de automação suporta as linguas IEC, faz com que as três organizações se juntem e evitem desenvolvimentos redundantes. A OMAC reconheceu há muitos anos a IEC 61131-3 como o padrão de linguagem de programação preferencial em seu documento de diretrizes de embalagem.
![]() | Thomas J. Burke Presidente da Fundação e Diretor Executivo, OPC UA "O valor da colaboração de nossas organizações será fornecer blocos de construção simples para os fornecedores, facilitando a interoperabilidade perfeita para os usuários finais. Neste mundo de contínuo avanço tecnológico, trabalhando em conjunto, as organizações permitirão que os sistemas legados sejam facilmente integrados com os sistemas do futuro - que é a chave da Internet de tudo ". |
Arquiteturas mais lisas necessárias para a comunicação de rede
Ao mesmo tempo, é claro que os padrões são necessários para suportar as comunicações desde o chão da fábrica até os padrões de interface que serão estabelecidos para grandes análises de dados, bem como as interfaces de facto que estão em vigor hoje. OMAC, OPCF e PLCopen estão bem posicionados para servir nesta capacidade, trabalhando junto a organizações como o Consórcio de Internet Industrial, que lançou recentemente um Grupo de Tarefas de Fábrica Inteligente. Essas organizações compartilham uma dedicação aos padrões internacionais e uma abordagem prática - que o Grupo de Tarefas da Fábrica Inteligente pretende definir como blocos de construção para requisitos de arquitetura IIoT específicos para a fabricação automatizada.
Hoje, há mais razões do que nunca para acreditar que os padrões de comunicação abertos irão proliferar, já que o IoT impulsiona a necessidade de alisar arquiteturas de comunicação de rede. Essas organizações estão ativamente envolvidas para fazer exatamente isso.
![]() | Dr. Bryan Griffen Presidente, OMAC "Um protocolo de comunicação padrão, usado de forma consistente em toda a indústria, é vital para a implementação de padrões de automação, como o TR88.00.02-2015 (PackML) que irá alimentar os dados no IIoT. Uma especificação complementar entre TR88 e OPC UA irá preencher essa necessidade ". |