Para atender às solicitações específicas dos clientes, você precisa de máquinas flexíveis que possam se adaptar às necessidades individuais. Para novas máquinas com inteligência e conectividade integradas, isso não é nenhum problema. Mas a maioria dos chãos de fábrica está repleta de equipamentos defasados que não estão equipados para participar de uma solução de fábrica inteligente. Nesses casos, uma abordagem seria substituir tudo por um novo equipamento - uma solução complexa e cara. Uma abordagem mais econômica para a modernização é a re-adaptação. Vinte anos atrás, Dieter Burri entrou no negócio de modernização de máquinas-ferramentas. Para automatizar suas máquinas, ele conta com o portfólio de hardware e software escalável da B&R.

Vinte anos atrás, você decidiu automatizar sua primeira máquina com a tecnologia da B&R. Por quê?
Dieter Burri: Quando comecei a trabalhar, há vinte anos, descobri que muitos dos controladores no mercado eram muito volumosos para caber no gabinete de controle do torno que estava reformando. O design compacto do sistema de controle da B&R era exatamente o que eu precisava. E até hoje, trabalhar com a B&R provou ser a escolha perfeita em todos os sentidos.
Sua empresa faz retrofit. O que isso significa exatamente?
Burri: Somos especializados na adaptação de retificadoras de engrenagens. Isso envolve a substituição das engrenagens de configuração mecânica por eixos CNC. O que isso faz é dar ao usuário um enorme aumento de produtividade, ao mesmo tempo em que prolonga a vida útil de uma boa máquina. Já naquela época a B&R oferecia engrenagens eletrônicas, o que me permitia sincronizar o eixo eletrônico do CNC com o eixo do rebolo.
Depois de modernizadas, as máquinas são integradas a rede existente da empresa. Como você garante que a comunicação funcione sem problemas?
Burri: os sistemas de automação da B&R são totalmente integrados e abertos, é fácil fornecer aos nossos clientes informações úteis sobre as máquinas e seus processos. E como o OPC UA está profundamente ancorado no sistema de automação da B&R, a tarefa de integrar os dados aos sistemas de TI é realmente simples. Qualquer controlador da B&R pode ser operado como um servidor ou cliente OPC UA. Isso significa que eles podem se comunicar verticalmente com sistemas SCADA, MES e ERP e horizontalmente de CLP para CLP, mesmo em sistemas de vários fornecedores. Com todas as interfaces de comunicação diferentes que os produtos da B&R suportam, podemos fazer com que a máquina possa se comunicar com qualquer outro sistema de que precisarmos.
Então você também usa o software da B&R em todas as suas máquinas?
Burri: Isso mesmo. Como o software da B&R é desacoplado do hardware, podemos usar o mesmo software básico em máquinas muito diferentes. Apesar de todas as diferenças nas máquinas em que trabalhamos, precisamos apenas de dois projetos de software: um para retificadoras de engrenagens e outro para máquinas de perfilagem. E isso independentemente de ser um retrofit ou uma nova máquina. Quando se trata de manter e atualizar nosso software, isso torna as coisas muito mais fáceis. Agora também começamos a usar a tecnologia de segurança integrada da B&R, o que também simplifica muito nosso trabalho.
Então agora você também está construindo suas próprias máquinas?
Burri: Exatamente. Desde 2015, temos aplicado nosso conhecimento - e tecnologia da B&R - para construir novas máquinas também. Por exemplo, criamos a primeira esmerilhadeira horizontal sem hidráulica do mundo para micro engrenagens.
Nos últimos vinte anos, alguma vez você considerou um fornecedor diferente?
Burri: a B&R sempre se viu como uma parceira dos fabricantes de máquinas, ao invés de simplesmente um fornecedor de componentes. No início, eles lidaram com o desenvolvimento de aplicações de controle de máquina e IHM. Isso me poupou uma quantidade considerável de sobrecarga de desenvolvimento e riscos de negócios. A tecnologia da B&R sempre teve um bom desempenho para nossos clientes e para nós. Nossas avaliações periódicas de fornecedores apenas reforçaram essa convicção. Usamos a tecnologia da B&R sempre que possível - e agora essa inclui quase todos os produtos em seu portfólio. Isso não quer dizer que não existam céticos da B&R entre nossos clientes.
Como você conseguiu convencê-los?
Burri: Um que vem à mente é um grande fabricante automotivo alemão que decidiu reformar uma máquina, apesar de algumas opiniões divergentes internamente. Um dia, recebi uma ligação com o que eles pensaram ser uma crise: eles precisavam de um desligamento de emergência adicional integrado ao controlador da máquina. Quando eu disse a eles que nossos funcionários poderiam cuidar disso por acesso remoto em cinco minutos - mais rápido do que um técnico poderia andar pelo corredor - eles finalmente mudaram de opinião sobre a solução de controle da B&R.
Muito impressionante, obrigado pelo seu tempo!

Primeira retificadora sem hidráulica do mundo da Burri
A empresa de Dieter Burri desenvolveu a primeira retificadora horizontal sem hidráulica do mundo para micro engrenagens usando a tecnologia B&R. A BZ70H é especialmente projetada para peças muito pequenas. Mini rebolos permitem um desbaste altamente eficiente de peças com contornos interferentes e caminhos curtos de excentricidade. Em vez de uma solução hidráulica convencional, as peças de trabalho são mantidas no lugar usando uma unidade de acionamento motorizado integrada da B&R. A peça de trabalho e o contra fuso são controlados de forma síncrona e trabalham juntos com alta precisão.
A BZ70H totalmente elétrica é consideravelmente mais rápida do que as máquinas hidráulicas em termos de sequências de fixação e trocas de ferramentas. Também é substancialmente mais eficiente em termos de energia. Durante a produção, a BZ70H atinge uma potência de carga total de 8 kVA.
![]() | Dieter Burri CEO, Burri Werkzeugmaschinen "Na B&R, encontrei não apenas um fornecedor, mas também um parceiro confiável por muitos anos." |