При мысли о цифровом предприятии воображение рисует абсолютно безлюдный цех, где заправляют только роботы. Полностью автономные машины, движимые искусственным интеллектом, выполняют всю работу, уделяя внимание каждому аспекту производства. Однако фантазия существенно отличается от реальности. Даже полностью оцифрованное предприятие с тесным сетевым взаимодействием во многом продолжает полагаться на человека.

Концепция Промышленности 4.0 означает объединение всей цепочки создания стоимости в рамках компании. Иначе говоря, объединение всех машин, продукции, систем и людей в общую сетевую инфраструктуру позволяет практически полностью автоматизировать выполнение процессов. При этом люди и машины работают, как единое целое. Для эффективного сотрудничества обе стороны должны идеально координировать свои действия. С одной стороны, умное предприятие должно повысить производительность, с другой стороны, оно также должно поддерживать сотрудников и упрощать им работу. Например, автоматизированные процессы и машины помогут освободить работников от выполнения монотонных действий, что позволит им сконцентрироваться на задачах, где требуется навык и интеллект человека.
Полностью сетевая инфраструктура
Компания B&R, специализирующаяся на решениях автоматизации, уже более десяти лет назад успешно внедрила концепцию Промышленность 4.0 на своем производстве (штаб-квартира в г. Эггельсберг, Австрия), при этом число сотрудников продолжает неуклонно расти. Интеллектуальные производственные мощности компании B&R располагаются на 40,000 м², при этом вся сетевая инфраструктура компании полностью интегрирована, как вертикально, так и горизонтально. Это стало возможным благодаря системе ERP, которая планирует обработку производственных заказов и обеспечивает бесперебойную поставку и отгрузку материалов.
Рабочее место будещего
Компания B&R сотрудничает с Университетом прикладных наук Верхней Австрии в рамках разработки концепции " человеко-ориентированное рабочее место для промышленности (Human centered workplace for industry)", другими словами, для фабрики будущего. Развитие данного проекта позволит компании B&R обеспечить своих сотрудников более комфортными условиями труда и улучшить коллаборативную работу машины и человека. Университет провел анализ условий труда на предприятии и построил прототип рабочего места будущего. Наличие прототипа позволяет понять, как можно улучшить условия труда с помощью новых технологий, например, при помощи очков дополненной реальности.
Разнообразие через цифровизацию
Компания B&R применяет огромное количество вспомогательных систем для сотрудников. Без таких систем не обойтись при производстве промышленных ПК. Они позволяют гибко распределять сотрудников по разным задачам, сохраняя высокое качество производимой продукции. "Производство наших ПК является лучшей демонстрацией того, какие преимущества несёт в себе "Умное предприятие". После краткого обучения на станции сборки, сотрудники B&R способны собрать ПК с любой конфигурацией, несмотря на наличие свыше 250 миллиардов различных вариантов." - рассказывает исполнительный директор Роберт Перпершлагер. Специалисты B&R также испытывают вспомогательные системы совместно с прототипом рабочего места будущего. "При изготовлении сложных деталей коллаборативные роботы играют важную роль, поскольку становятся "третьей рукой" сборщика." - подчеркивает Перпершлагер.

Цифровое сопровождение для каждого этапа сборки
Одно из решений для сопровождения процесса сборки, которое сейчас проходит испытание, заключается в замене традиционных дисплеев на отображение проекции непосредственно на рабочее место. На экране показывается инструкция для каждого этапа сборки. "Необходимость в системе сопровождения производства для сборщиков ПК возникла из-за огромного количества вариаций наших промышленных компьютеров. На дисплее показано несколько последовательных изображений, которые точно демонстрируют, какие шаги необходимо выполнить." - отмечает Перпершлагер.
Как только этап завершен, сотруднику необходимо уведомить об этом систему. Чтобы сделать этот процесс более интуитивным и естественным для своих работников, компания B&R проводит испытания системы "Touchpoints". Touchpoint - это сенсорная кнопка, которую можно разместить на одежде, например на рукаве, или на перчатках, чтобы сотрудник мог простым касанием подтверждать завершение этапа. Упрощение процедуры подтверждения существенно ускоряет работу и устраняет паузы в рабочем процессе.
Оповещения через умные часы
Специалисты B&R также тестируют новую систему, которая будет оказывать поддержку сервисным инженерам и техникам по ремонту в их повседневной работе. "Например, если на каком-либо производственном оборудовании B&R произойдет сбой, то ответственный сотрудник незамедлительно получит уведомление на свои умные часы. Неважно, где именно он будет находиться в этот момент, он сможет оперативно отреагировать на поломку." - объясняет Перпершлагер. Система автоматически идентифицирует надвигающуюся неисправность, отправляет запрос в ERP-систему, которая ищет в базе данных сотрудника, который компетентен осуществлять данный ремонт и выводит сообщение на его умные часы. В результате отпадает необходимость звонить и искать сотрудника по всему офису.

Система интеллектуального техобслуживания может самостоятельно определять важность сообщений и порядок отображения. Уведомление о скором отказе оборудования будет иметь наивысший приоритет, а ремонту, который не представляет угрозы для текущей работы, будет дан самый низкий приоритет. Умные часы также вибрируют с различной интенсивностью в зависимости от уровня срочности. Когда происходит событие с наивысшим приоритетом, то это можно будет понять даже не глядя на часы. В результате техник может приостановить свои дела и незамедлительно отправиться к месту серьезной поломки.
Рабочее место с продвинутой функциональной безопасностью.
Умные часы так же повышают безопасность труда персонала на рабочем месте. Чтобы ответить на звонок по телефону, сотруднику приходится брать в руку телефон, что не всегда может быть удобно и безопасно. "С умными часами у техника по ремонту всегда будут свободны обе руки. Небольшого поворота запястья достаточно, чтобы взглянуть на дисплей и узнать, что случилось." - констатирует Перпершлагер. Сообщение будет отображаться на дисплее, пока сотрудник не подтвердит, что прочитал его. Во время важного ремонта сотрудник может спокойно завершить свою работу, а затем прочитать новое сообщение.

Постоянно расширяя число вспомогательных систем, компания B&R продолжает совершенствовать условия труда и процессы производства, в очередной раз демонстрируя, что люди останутся главным звеном на заводе в будущем. Интеллектуальные машины и системы обеспечивают сотрудникам поддержку и комфортные условия, но они не могут заменить людей.
Автор: Карола Шванкнер, редактор PR - службы компании B&R