可再生能源完全颠覆了传统能源技术的格局。独立解决方案在控制日益复杂的流程方面已疲态尽显。这就需要一个完整的解决方案 – 一种可以集中管理复杂系统的可靠方法。
“例如,我们拥有出色的风电场监控系统,”贝加莱全球能源技术经理Peter Kronberger解释道。然而,如果同时面对太阳能和沼气设备,那么大型设备之间的协调度就会变得不稳定。“通常情况下,每个单独的系统不仅需要有其自身基础架构,而且还要拥有自己的监控架构,”他说道。
解决方案:APROL
在这样的情况下,唯一的方案就是过程控制系统,它能够控制和监视由各种各样的单个组件构成的整个系统。“贝加莱APROL过程控制系统提供广泛的开放接口,允许连接不同厂商的各类组件和系统,”Kronberger说道。无论是传感器,控制还是SCADA层,APROL支持几乎所有传统协议进行数据集中记录,存储,交换和分析。
无论是HMI和控制应用,还是远程控制器和计量站,都可以在过程控制系统中进行集中配置。还可以完全集成版本和修订管理以及功能的智能升级。项目开发可以在线或离线完成。


确保操作保护
尽管这种方法极其开放,然而系统依然能够满足所有验证要求,例如在更改操作参数以及提供操作保护时。无论是维护工程师在他的笔记本电脑上修改参数,还是电网操作员在其控制室中调低电厂电量 – 每一个动作都会通过Audit Trail被记录并存储在系统中。
APROL meets the strict requirements set forth by the US Food and Drug Administration for the food and pharmaceutical industries. “如果必要时能够显示相关修改的负责人,那么该信息是完全安全的,这只需要几下点击即可,”Kronberger说道。
APROL所提供的独一无二的可扩展性还允许系统以较低的成本进行建构。对于简单的任务而言,一个预装APROL软件的工业PC就足够了。“如果项目需要扩展,那么根据需要它能够变成一个巨大的多服务器系统,”Kronberger说道。而且,由于软件基础从未改变,因此功能一经开发即可重复使用,无需进行重新设计。APROL可用于带50路物理输入/输出的应用以及拥有200000路输入/输出的系统。
根据最后的需要量身定制
许多潜在用户害怕投资风险以及与过程控制系统设置相关的大量工作。这就是为什么贝加莱为典型应用提供预先配置的入门级APROL解决方案的原因。预装在一台工业PC上之后,这些解决方案就能通过电子表格实现轻松配置。此外,由于轻松集成了状态监测或能源监控,因此投资成本得以迅速收回。
APROL EnMon是一个拿来即用的能耗测量及优化解决方案。这是通过测量每一个耗能大户的数据完成的。任何其它的过程数据都可以被采集以用于确定可能发生却未被发现的相互作用。负载管理解决方案也包括在内。用户界面易于使用,只需点击几下就可以满足客户需求。由于它是一个现成的解决方案,因此不需要丰富的工程知识。所以,投资风险是非常低的。“扩展系统功能没有任何问题,”Kronberger解释道。因为EnMon是一项基于APROL的技术,它允许入门级方案根据需要进行扩展和调整。
状态监测提高质量
APROL状态监测方案APROL ConMon也是如此。优化设备维护策略可以一箭双雕:不仅可以提高产品质量和机器/系统可用性,而且还能大幅降低维护成本。
然而,APROL不只针对新能源相关设备运营商。随着我们逐步增加对更多可再生能源的使用,电网运营商也需要一个能够提供可靠监测和控制的系统,从而确保其电网安全运行。APROL能够满足高可用性系统的所有需求,因而成为应对这些任务的最佳选择。
优点 |
|---|
适用于可再生能源和传统能源的完美解决方案 |
一个系统面向所有设备 |
工程设计简单 |
投资风险低 |