为了运行工业4.0极其集成化的智慧工厂,程序员不得不编写日益复杂的软件。当他们这样做的时候,这个软件的开发及维护成本将会不断飙升。智能化连接的mapp组件让软件之山变成金钱之坑。
“当谈到践行工业4.0时,机械制造商和拥有者都面临着严峻的挑战:他们必须管理日益复杂的软件,”贝加莱国际应用经理Christoph Trappl说道。随着我们不断超越纯机械方案可以达到的极限,越来越多的机器过程正在以软件形式实现。今天,软件已经占到新开发机器约50%。与此同时,重要的是大部分软件成本都与开发无关。在一台机器的整个生命周期中,约70%的软件成本在于维护。

光有功能块还不够
功能块和预编程专用模块可以使编写应用软件变得更容易,但是对整体复杂性影响有限。“这就是为什么我们从更深层次概念上推出mapp技术的原因,”Trappl解释道。
mapp技术的一个主要特点被称为mapp连接,它是根据客户机-服务器模型工作的。每个mapp组件都可以提供按需查询的数据。例如,这样你只需要点击几下鼠标就能建立整个能源管理系统。当你将mapp能源组件添加到应用程序中时,它会从所有轴中自动检索它所需要的能源数据。如果你添加一个新的轴,mapp能源就会自动包含其能源数据。这可以使各种不同机型和选项的设计变得难以置信的容易。

当你将mapp能源组件添加到应用程序中时,它会从所有轴中自动检索它所需要的能源数据。如果你添加一个新的轴,甚至一个多轴CNC机器,mapp能源就会自动包含其能源数据。
mapp节约潜力巨大
mapp能源会根据用户偏好准备能源数据。图形编辑器允许用户创建自定义报表,并进行动态分析。例如,可以确定不同批次、各个产品和能源数据之间的关系用以优化生产。
“这听起来可能微不足道,”Trappl承认,“但它蕴含着巨大的节约潜力。”对能源管理方案进行编程过去需要花费数天劳动和无数代码行。每个轴和能源管理系统之间的接口都必须单独编程。“通过使用mapp,我们排除了这类粘合代码,”Trappl解释道。据独立的LIAM研究所www.br-automation.com/smc/d8fa16e36ce14990f40a77fcb7c42bbf2ae1f6cf.pdf的基准研究表明,mapp能够将源代码数量减少83%。
适用于工业4.0的模块化概念
“基准测试是基于飞锯应用,”Trappl指出。“采用模块化机器设计的节约潜力更大。”如果添加了新的轴,那么mapp连接可以确保mapp能源自动包含它们的能源数据 – 即使在运行期间。其它mapp组件也都以类似方式工作。“这才是真正的工业4.0模块化看起来的样子。”
例如,如果你想快速、高效地添加或删除可选设备,那么模块化设计是必然的。这要求机电设备中布置的软件在使用mapp方面没有任何问题。“一台包装机的报警系统就能很好地说明这一点,”Trappl说道。
传统上,在经过一年运行之后,如果你想将一台机器人码垛机添加到你的包装机中,那么码垛机代码就必须从一开始就被包含在机器软件中。否则,你就必须重新编写软件,进行新的测试,甚至获取新的认证。如果这在软件中进行编程,那么包装机只能对码垛机生成的报警做出响应。
管理选项无需编程
另一方面,mapp架构使机器人码垛机拥有了自己的报警系统 – 但是,它的数据也可以提供给包装机上的报警系统。即使当机器被首次安装时还没有计划或准备码垛机,包装机也能够读取该数据,并对此做出响应。“你永远都不需要接触包装机软件,” Trappl强调。
“你好,维修技师,这是机器说话”
mapp报警本身提供许多功能,这有助于最大限度地减少停机。其中一个功能是如果报警,它能够使机器发送一个自动短信通知。如果收信人未能在规定时间内响应,那么该通知就会被转发给另一个人。收信人列表可以自由定义,甚至随时修改。
mapp为创新腾出空间
致力于机械模块化的mapp为工业4.0转型提供了决定性优势。尽管机器变得日益复杂,但是它的软件在其整个生命周期中都是易于管理的。即使生产缩减至批量大小为1,机械制造商和拥有者也可以继续提高整体生产率。
mapp技术以两种不同的方式降低软件维护成本。首先,mapp组件本身可以简化整个机器软件,并使代码更容易理解。由于代码库缩小了83%,因此更容易找到错误。更重要的是,贝加莱会对每一个mapp组件进行广泛测试和持续维护。无需付出额外努力,新的mapp组件就可以随时被添加并无缝集成到现有系统中。



“mapp技术将功能块模块化提升至一个全新的境界。各个组件之间的智能化连接使mapp有能力与软件复杂性做持续斗争。”Christoph Trappl,国际应用经理,贝加莱