OEM厂商能够提供拥有相同标准配置的相同标准机器的日子 – 数十年来,年复一年 – 已经一去不复返了。市场和工艺流程正在加速演变为要求从头开始设计新型的多功能机械。这些新机器将众多软件版本留给了OEM厂商,而且没有针对维护它们的长期解决方案。如果他们希望制服各种不同的机型,那么他们迫切需要的是一种全新的选项管理方法。
“更改现有机器的工作量总是很大,”贝加莱mapp技术产品经理Christoph Trappl解释道。OEM厂商必须重启开发过程以修改机器软件。“这不仅会花费时间和金钱,而且还有潜在的出错风险。”
如果客户需要多台拥有不同选项的同类机器,那么OEM厂商就会面临更大挑战。针对机器的每一项配置,需要维护不同的软件版本。“事情很快就会变得难以处理,”Trappl指出,“而且一度该挑战简直难以逾越。”

与硬件无关
“我们非常清楚地看到,机械制造商需要一种方法来对机器选项进行模块化添加,或者对现有选项进行小幅调整,而且不必接触主要的自动化项目,”Trappl说道。“这正是我们创建mapp CodeBox的原因。”
“他们仍然使用开发环境对其机器的基本功能进行编程,”Trappl解释道。在此过程中,他们能够定义哪些数据、功能和变量可以通过mapp CodeBox实现访问。然后,机器所有特殊功能和选项都可以通过CodeBox被添加到梯形图中。当你要更改机器的核心功能时是你唯一需要返回并更改主应用程序的情况。
轻松管理各种机型
“将各个选项的软件从主应用程序中分离出来可以为你提供许多优势,”Trappl指出。一方面,它可以确保你在实施新选项或定制时不会将错误引入系统。另一方面,它还可以大幅简化你所有不同机型的管理任务。
例如,如果你想为现有的包装生产线配备一条输送带,那么mapp CodeBox将会使事情变得相当容易。当你在添加所需I/O模块时,贝加莱的Automation Runtime环境会自动识别它们。然后,你只需要进入CodeBox,就可以在梯形图中对所需功能进行编程。你不需要重新打开原项目,而且你不需要使用开发工具。在注塑机上集成带标准EUROMAP接口的机械手也可以使用同样的方法。

通过网络技术实现灵活性
mapp CodeBox是一个可以运行在任意支持浏览器设备上的HTML5应用程序。“为了使访问尽可能容易,我们明智地决定在梯形图中对机器功能进行编程,”Trappl指出。强大的可视化可以为诊断和维护提供支持。梯形图程序可以被保存,受到版本控制并被转移至其它机器。如有需要,它们还可以被导入原来的自动化项目。
mapp CodeBox大大简化了机器选项的管理任务。“凭借mapp CodeBox,OEM厂商再次能够管控他们机器所能提供的众多选项,”Trappl说道。
测量能耗的简便方法
机器操作员还可以使用mapp CodeBox来添加新功能。由于已经在原机器应用程序中准确定义了哪些变量和功能可以通过mapp CodeBox访问,因此从一开始就可以避免意外变更。CodeBox还允许你配置mapp组件。例如,你可以轻松地将新添加的耗能单元链接到mapp Energy组件,该组件会自动采集并显示能耗数据,从而为操作员提供清晰概览。
配置,而非编程
“你真的可以看到mapp技术的优势所在,”Trappl称赞道。许多不同的mapp组件全部通过所谓的mapp Link连接。“mapp Link负责的任务包括将每个驱动器的能耗数据自动发送给mapp Energy组件。”在整个过程中,开发人员从来不需要编写一行代码。“mapp CodeBox甚至还可以让你为现有的机器或工厂配备完善的状态监测或能源监控解决方案,而且不必干预机器应用程序本身,”Trappl补充道。
mapp CodeBox与平台无关,因此可以很容易地运行在平板电脑或远程PC终端上。它还可以被纳入机器的HMI应用程序。凭借贝加莱mapp View HMI解决方案,这就像拖放一样简单。

机器软件开发效率提升67%
mapp技术可以将机器软件的开发时间平均缩短67%。有了mapp,软件开发人员将不再需要将时间花费在基本功能的编程上,取而代之的是专注于他们的主要任务:针对机器独一无二的工艺流程创建应用程序。从而使新机器的开发速度更快,投资风险更小。
在实现他们的需求时,拖放机制为OEM厂商节省了时间。模块化mapp组件之间的通信是通过mapp Link自动发生的。不需要使用任何一行代码来管理数据流。组件本身都是通过易于使用的Web界面实现配置和诊断。
在开发mapp组件的过程中,贝加莱借鉴了从世界各地实施的成千上万自动化解决方案中所获得的经验。这使它们变得非常可靠。使用mapp还可以将应用程序的复杂性降低最多83%。从而使得机器利用率上升 – 维护成本下降。