智能手机已成为接口适用性最高的电子产品代表。毫无意外的,这正是工业机械设备操作者对天天使用的接口的需求。mapp View,是贝加莱提供的一种直接登录互联网的技术方式,这种技术正来自于工程环境。有史以来第一次,自动化工程师拥有了可开发强有力的直观HMI解决方案的工具,而使用这一工具并不要求他们成为网络开发方面的专家。
现代网站和智能手机操作系统后面有一大批性能、设计、人体工程学方面的专家在操刀。“OEM厂商通常并不拥有那类专业人员,”贝加莱市场部经理Stefan Schönegger说道。他们所需要的仅仅是在熟悉的编程环境中集成易操作的工具,以帮助他们完成这类工作。
正确时间的正确信息
操作人员对复杂图表和多触摸操作很难留下深刻的印象。“HMI需要直接促进工业生产的重要目标:生产最大化及故障最小化。”Schönegger解释道。
实现这两个目标的关键在于正确的时间里获取正确的信息。每一次,重要的通知都需要传达到每一个用户,无论他使用的是哪种主流的操作终端,小的信息屏,智能手机还是平板电脑。同时,还要求设计必须能防止人为错误。
100%网络技术
“通过mapp View,我们100%借力网络的标准化来解决各种挑战。”Schönegger说道。这些技术可以在任何输出设备上完美显示出内容,也可以针对特定用户/用户群进行定制。“传统的方式需要大量的专业人员和专门技术来针对不同的输出介质进行页面开发。”Schönegger解释道。
在熟悉的环境中工作

mapp View的独特之处在于将网络技术直接集成到工程环境中。“基于HTML5、CSS3和JavaScript的mapp View并不要求自动化程序员掌握这些语言,”Schönegger确认道。“相反的,他们只需继续专注本领域的专业技术即可。”HMI页面以熟悉的Automation Studio环境为基础。所有的GUI功能封装在模块化的控制元素中。这种元素被称之为Widgets-小部件,只需简单动动鼠标就能完成配置。
互联网技术的一个主要优势在于将内容和设计分开来。即使在HMI应用的内容已经完成,开发者仍然可以在最初的现场测试后微调配置以达到最优的适用性。在许多标准的应用中都可以使用小部件,也可以按照用户的设计进行定制。由于使用互联网技术,内容可以方便地适应不同的输出对象,不管是操作面板的宽屏还是智能手机的小屏幕。

理想的模块化结构
“不仅是内容和设计彼此分开,”Schöngger继续说。“机器控制器和HMI应用也完全分开。”可以在任何时候对HMI软件或者单独的GUI部件进行重复使用和修改,mapp View正是灵活的模块化机器结构的理想选择。同时,还降低了维护费用,提高了整体质量。
网页会受到不断地变化过程的限制,但互联网技术本身却能保持一致。“20年前创建的HTML页面仍然可以在今天的任何浏览器上正确显示,”Schönegger解释道。mapp View是基于全球广泛接受的标准HTML5、CSS3和JavaScrip进行开发。“与Flash或者Silverlight等专利操作平台不同,这些标准持续更新,几十年来一直可用。”
对OPC UA开放
mapp View完全集成在贝加莱Automation Studio工程环境中。通过OPC UA,其它供应商提供的控制器也可以方便地连接HMI。“mapp View是自动化世界里第一款基于互联网的HMI工具,并不要求开发者掌握网页编程语言。”