为了使塑料机械满足越来越高的柔性化要求,OEM厂商不得不将越来越多的资源投入到应用软件的开发中。使用预编码软件块是实现大量节省的一种方式。这种模块化方法能够留给开发者更多时间优化机器的主要工艺过程。

现代塑料机械能够生产各种各样的产品,而且无需经过广泛的机械转换工作。这只有通过以软件形式增加功能性的比重来实现。此外,与以往每台机器或每个系列都拥有各自的软件项目不同,现在单个软件项目就可以根据任意一台机器的要求进行调整。
更具柔性
“集约化利用软件使得机器在柔性化方面有了巨大提升,”贝加莱mapp技术产品经理Christoph Trappl说道。与此同时,OEM厂商也面临着软件开发正在消耗越来越多时间和资源的局面。这正是mapp模块化软件块概念发挥作用之处。
“软件程序员在基本功能上花费了大部分时间,虽然这是必要的,但是这些基本功能并不会对机器的主要工艺过程做出贡献,”Trappl说道。这些基本功能包括配方、报警和用户管理系统以及审计追踪功能。

自动交换数据
对于所有这些常见的编程任务而言,贝加莱提供的模块化软件块只需点击几下鼠标即可完成设置。这些预编码功能被称为mapp组件,它们可以通过使用mapp Link交换数据。例如,审计追踪组件会从用户管理组件中自动检索所需信息,无需编写任何一行代码。这些mapp功能能够简化各类机器软件的创建,让开发人员专注于机器的主要过程。
“凭借我们专门为塑料机械开发的mapp组件,该行业内的潜在节省比以往更大,”mapp项目经理Michael Werner说道。“注塑机就是一个完美的例子。”
注塑机在每次注塑时至少会完成一次开合模。在液压注塑机中,该运动由液压缸执行。为了控制模具位置,你需要用到位置测量系统 – 在使用液压轴的情况下通常是电位器。
该传感器提供能被缩放的模拟量输入信号,然后使用两个速度和压力设定点曲线对其移动进行控制。这些曲线上的值可用作泵或控制阀输入。
以最小努力实现自动化
“整个过程的代码相当复杂和耗时,”Werner说道。“但是,mapp可以使你花费最小努力完成自动化任务。”当一个组件在处理输入信号缩放时,另一个组件可以使用针对速度、压力和位置的预定义步骤绘制压力和速度设定点曲线。最后,第三个组件会读取这些曲线并传递泵系统的速度和压力设定点。
设定点既可以通过模拟量输出被传递至液压系统,也可以由贝加莱ACOPOS伺服驱动器驱动的伺服泵进行处理。“每一项任务也都有一个mapp组件,”Werner说道。对于有其它要求的机型而言 – 例如,不同类型的液压系统 – 可以轻松切换相应的mapp组件。
轻松交换

mapp组件的模块化特点允许任意链接随时被mapp组合中的其它组件替换。如果编码器而非电位器被用于位置测量,那么你可以轻松地更换输入缩放组件,而不必更改其余的应用程序。OEM厂商也可以根据需要,使用他们自己开发的代码替换任何mapp组件。
注塑机的众多其它标准功能可以以相同的方式实现:从脱模器驱动或塑化挤出机旋转到注射单元运动甚至注射过程本身。“使用mapp组件有利于客户更快捷地实施他们机器的独特工艺过程。”
简易顺序控制
对于这些应用中的每一项而言,都有一个专门的mapp组件能够绘制压力、速度等设定点曲线。就注塑而言,这包括从注射期间的速度曲线切换至保压阶段的压力曲线。
然而,你不仅需要运动控制来实现机器功能,还需要逻辑来控制,协调和监视其操作顺序。“很多机器拥有者也希望能够修改这些顺序,”Werner解释说。
凭借其序列发生器组件,mapp也可以对此轻松应对。该序列发生器允许你在准备好的一组命令中对自定义序列进行组合。每个步骤恰好执行一个命令,其本身可以进行配置。将这些步骤连接起来形成一个顺序,然后由控制器执行。用户可以对这些步骤进行轻松配置和设参,从而快速可靠地创建高度定制的顺序。
包含HMI
控制组件可以与相应的UI微件一起无缝地工作,用户可以直接在HMI面板上通过UI微件创建并配置顺序。微件和控制组件相结合提供了一种为机器顺序编程及其可视化执行的简单方法。
“塑料机械OEM厂商所面临的另一个标准要求是实施EUROMAP接口,”Werner声称。为此也有一个mapp组件。“这就是你所看到的mapp的巨大优势所在,”Christoph Trappl补充道:“贝加莱负责mapp组件的所有持续开发和维护。”这对软件维护成本的影响是巨大的。“不仅如此,而且OEM厂商也不用担心EUROMAP标准的未来更新问题。届时他们可以放心,我们将更新相应的mapp组件。”
普遍适用
注塑机并不是唯一可以用mapp实现加速开发的机器。例如,吹塑机也需要一个可配置的顺序控制解决方案。在这些应用中,不同机器之间的顺序有很大不同,这取决于机器上安装有哪些选项以及它生产哪些产品。凭借其可自由编程的命令,mapp顺序控制解决方案能够处理任何类型机器的要求。
“当然,生成锁模单元或脱模器设定点曲线并不限于注塑机,”Werner强调说。它也同样可以轻松地用于吹塑机。一些特定的机器要求 – 诸如壁厚控制 – 也可以通过使用mapp来解决。

Christoph Trappl,产品经理 - mapp技术,贝加莱
“通过使用mapp技术可以更快捷容易地开发针对塑料行业的大量软件解决方案。”