两年前,贝加莱凭借推出的mapp技术从根本上简化了机器软件开发。受到非常积极的市场反应所鼓舞,贝加莱继续扩大其革命性软件框架组合。我们请Gernot Bachler博士和Christoph Trappl解释了现成的、经过测试的软件模块如何能够替代用于通用机器功能的重复性低级编程。我们也想知道机械设备制造商可以从新的mapp组件中期望获得哪些具体益处。
Trappl先生,您愿意为我们解释一下mapp技术是如何工作的吗?
Christoph Trappl: mapp技术 mapp技术软件框架是由可以处理基本机器功能的模块所组成。与一行一行地编写代码以创建用户管理系统、报警系统甚至运动控制功能相比,开发人员只需要点击几下就可以配置现成的组件。基准测试表明,完成开发过程可以比以往快三倍。这样就可以让开发人员将精力放在机器的核心增值过程的实施和优化上。

您是说mapp是一个软件库的集合吗?
Trappl: 不仅如此。mapp组件可以完全实现联网,并自动交换数据。仅举一个例子:审计追踪组件与用户管理组件可以相互通信。无需额外编程,它们就能记住谁在什么时候改变了什么。
而现在你们正在添加更多这些mapp组件是么?
Gernot Bachler: 没错,我们正在大规模扩展组件组合。然而,比它们的绝对数目更重要的是,我们所提供的所有软件技术 – 无论是用于报警处理、轴控制还是复杂的液压控制 – 现在都可以通过相同的熟悉界面来访问。

有什么措施使一切都井然有序吗?
Bachler: 我们已经对所有贝加莱软件的版本和发布数据进行了协调,这样当具体功能可用时,就能使机械设备制造商更容易进行计划。用户不再需要关心各软件版本之间的相关性。
您是说mapp将会很快取代Automation Studio成为贝加莱的软件开发工具吗?
Bachler: 不是这样的。Automation Studio仍然是针对工程、调试和诊断的通用环境。我们的客户可以使用任何IEC 61131编程语言、C和C++对其机器软件进行编程。客户希望以mapp组件的形式利用多少贝加莱的行业Know-how完全取决于他们自己。然而,根据热烈的反馈来看,我相信我们的客户将会在任何地方使用mapp。
到目前为止,mapp组件主要用于基本的机器功能,如报警系统。有什么新的领域现在正在覆盖吗?
Bachler: 除基本功能之外 – 现在我们称之为mapp Services – 我们正在推出mapp Motion、mapp Control和mapp View。
您能告诉我们更多关于每个领域都提供哪些功能吗?
Bachler: 如果我开始列出每个功能和组件,那么我将在这里呆上一天,但是我很乐意给你一个概述。mapp Motion涵盖了从轴控制到CNC应用甚至高度复杂的机器人解决方案的一切。mapp Control包括适用于温度、液压和起重机控制等的高级闭环算法。mapp View是我们基于Web的HMI解决方案。在典型的mapp风格中,mapp View可以根据需要自动从其它mapp组件中获取数据,并将其显示在结构清晰的用户界面中。
未来是否计划添加更多功能呢?

Trappl: mapp一直在发展壮大。我们一年会对mapp组合进行四次更新和扩展。其中,我们最近一次添加的组件能够使大型起重机在扭转或摇摆失控的情况下快速运输货物。这在过去需要进行详细的计算,而mapp Crane则能让你点击几下鼠标就做到。
Bachler: mapp也在扩展全新的领域。我们目前正在做的一个是mapp Safety,这同样能够使机械制造商从mapp技术的众多优势中获益。