得益于OPC UA和TSN等技术,模块化、柔性化制造解决方案正在变得比以往更重要,而且比以往更容易实现。在我们系列的第二部分,Stefan Bina回答了有关性能、网络安全、迁移以及TSN如何与现有现场总线系统相结合的一些常见问题。

我可以从OPC UA over TSN获得怎样的性能?
该技术能够处理超过10000个网络节点,从10 MB扩展到10 GB甚至更多。贝加莱专门进行了测试,在200个远程I/O总线耦合器(总共10000个I/O点)的网络中,实现循环时间低于50微秒,抖动小于±100纳秒。这与OPC UA over TSN宣称的“比现今最快的解决方案快18倍”相一致。这种性能水平使专有的现场总线网络变得过时。OPC UA over TSN可在单一电缆上实现高性能的运动控制通信和带宽密集型IT通信,且不会造成彼此干扰。
OPC UA over TSN是否有助于将工厂和机器网络与我们的IT要求相结合?
OPC UA旨在实现与IT系统的通信。OPC UA over TSN将使您能够在不干扰机器操作的情况下融合OT和IT网络。这要归功于TSN和IT部门所熟悉的OPC UA安全机制的使用,包括用户身份验证和授权、加密和证书处理。
TSN和非TSN OPC UA或普通IP设备可以在同一网络中使用吗?
可以,因为TSN是由标准以太网演变而来。TSN只是增强了标准以太网的实时性,因此可以在同一网络中存在标准以太网设备和TSN设备。标准以太网设备不需要任何接口或网关即可连接到TSN网络。但是,只有具有TSN功能的设备才能进行实时通信。
是否可以同步POWERLINK和OPC UA over TSN?
是的,可以在贝加莱系统中同步POWERLINK和OPC UA over TSN设备。

如何在TSN上运行现有的现场总线协议,例如EtherNet/IP、Profinet、EtherCAT、EtherCAT G或CC-Link IE?
传统的现场总线协议可以共享TSN网络,但是这些设备将不能像OPC UA设备那样进行互操作。这些协议还缺少OPC UA提供的语义和方法。OPC UA具有内置的安全性,它是公认的从传感器到云端通信的国际标准,且在不断向前发展。关键区别在于系统互操作性:没有它,您将受困于一家厂商和一个自动化解决方案,因而无法与其它系统进行通信或同步。在一个多厂商的工厂中,这意味着您无法确保通信的安全性,无法实现高级功能,例如状态监测、产线平衡、预测性维护、机器优化以及即插即用的启动和维护。作为机器制造商,这意味着您将受制于所选供应商具有的创新水平。
你是否知道,OPC UA over TSN...
...比现今最快的解决方案快18倍?
...在不干扰机器操作的情况下,可以实现OT与IT网络的融合?
…作为公认的面向从传感器到云端各种通信的国际标准,具有跨厂商互操作性?
...可通过OPC UA安全机制(例如,用户身份验证和授权、加密和证书处理)来确保网络安全?