近来,似乎每个人都在谈论OPC UA和TSN。但是,对于许多机械制造商和工厂操作员而言,目前尚不清楚在自己的设备和设施中使用这些技术将获得哪些具体优势。在这期专家问答中,网络专家Stefan Bina将通过回答有关OPC UA over TSN及其在未来工业物联网通信中的作用的一些最重要的问题来对此进行阐明。

为什么OPC UA over TSN是必需的?
OPC UA over TSN可以实现安全设计的模块化机器概念和工厂层面的柔性化生产架构。这些将帮助用户精简其机器和工厂,实现经济的批次为1生产。此外,用户还可以安全地对制造过程进行深入理解,实现持续的性能优化和预测性维护 – 而不会影响机器运行。
为什么首先需要OPC UA?
今天的专有现场总线系统使用原始数据进行通信 – 只用0和1。如果没有相应的表,网络上的设备将不知道如何解释该数据。这样就无法实现工业物联网(IIoT)所需要的那种无缝通信。通过其信息模型,OPC UA用语义描述丰富了原始数据。这些语义描述给出了语境和意义,因此任何接收该信息的设备或人员都可以正确地解释它,而无需任何进一步说明。
OPC UA提供所谓的方法,可以实现资产间的直接交互。机器可以相互查询,找出它们各自提供什么种类的服务、接口和功能,从而使它们可以更有效、更自主地进行交互。
为什么必须将OPC UA与TSN结合使用?
TSN的确定性使机器对机器的OPC UA通信可以更好地实现多厂商工厂的同步。机器内部的设备级通信也是如此。OPC UA提供了一种标准化的数据构造方式。它可以为任何种类的资产添加语义,并以安全的方式使用它。TSN是基础设施,OPC UA得以在这一高速公路上以确定性方式行驶。
如果没有OPC UA over TSN提供的这种互操作性,这些多厂商通信就将必须进行硬编码 – 这不仅增加了过高的开发成本,而且还会抵消柔性方面的任何收益。最重要的是,OPC UA over TSN可以确保在不干扰机器运行的情况下对其进行连续不断地深入理解。

OPC UA over TSN在工业物联网应用中扮演什么角色?
工业物联网是数据驱动型 – 信息是其命脉。OPC UA over TSN将OPC UA信息模型的语义自描述延伸至现场层,从而在可用的信息池中添加了大量传感器、执行机构和其它自动化设备。
工业物联网使我们能够设计高效率和高效益的生产流程,它不仅成本较低,而且还较易调试和维护。它还可以确保对产品进行大规模定制将变得有利可图。
你是否知道OPC UA over TSN...
...可确保今天和明天的工业应用具有跨厂商互操作性?
…得到了所有主要的自动化供应商的支持?
...是100%开放、显著更快且安全?
…可提供更高的OEE和更多的创新自由?
…有助于降低总运行成本并优化服务和维护?