在高速包装线中,热封包装通常在完全冷却前会受到力的作用。它们在密封完好的情况下承受这些力的能力被称为热粘强度。新一代RDM测试设备使用了贝加莱的硬件和软件,从而使热粘性测试过程变得快速而直接,就如同挑选音乐播放列表一样简单。

过去35年里,RDM Test Equipment公司已成为热粘测试技术的领导者,这项技术为薄膜生产商和加工商所使用,从而为产品制造商和包装商提供更好的服务。
如果没有完美的密封性,包装食品及药品最好的情况也就是不适合销售,最坏的情况则是对消费者的健康构成威胁。因此,密封完整性是最大限度减少浪费以及防止代价高昂的退货和召回的重要因素。对于热封包装而言,前几秒钟至关重要。在材料完全冷却下来之前,高速产线会使包装受力。密封件承受这些力的能力被称为热粘性。
热粘性连同摩擦力、厚度和拉伸强度等其它关键特性都是在RDM Test Equipment公司的HT-2PC机器上进行测试的。对于其新一代热粘性测试机,RDM使用了贝加莱自动化技术,从而使整个测试过程变得更快速、更简易且更可靠。
自动装料和进料
热粘强度测试过去是一个较为缓慢的过程,需要将每个薄膜样品手动装入机器中。虽然每次测试本身只持续几秒钟,但即使是熟练的操作员也需要花费几分钟时间才能切割样品,并将其装入机器,然后取出它再装入下一个样品。
使用新机器后,装料和进料过程现在都是由贝加莱PLC进行自动控制和指引。除了减少装料错误的可能性之外,这还能在相同长度的薄膜上快速连续地进行多次测试。操作触摸屏的用户界面类似于在智能手机或平板电脑上排列音乐播放列表。用户可以叠加多次测试,然后机器依次进行这些测试。如果测试样品破裂,或者存在任何装料或进料错误,触摸屏就会提醒操作员。根据不同客户的不同要求,可以对测试序列进行编程,并将它们保存到系统中。

环保替代品
该机器可以处理许多不同的薄膜类型,从传统的烃类塑料到新的环保替代品。它可以在同一块材料上进行多达40次测试 – 只需花费手动切割和加装相同数量样品所需时间的一小部分。
自动装料和序列指引减少了测试过程中的人工干预量。这消除了操作员错误的风险,例如无意中以错误的方式加装样品。它还可以防止篡改结果,确保自动测量和报告干净的数据。
数据可见性和连接性
带有Intel Atom CPU的15"摇臂式Panel PC使用了Windows风格的界面,便于进行透明化、人性化的操作,而贝加莱的Automation Studio软件解决方案则可以轻松地管理测试过程所需的复杂算法。Hypervisor软件允许Windows或Linux与贝加莱自己的实时操作系统一起运行,从而将控制器和HMI PC结合在一个设备中。该系统使用了行业标准的OPC UA通信,可以实现机器与任何外部设备或数据记录及分析系统之间的连接。
该软件还引入了与测试结果更有效地交互的功能。例如,在执行了多次热粘性测试之后,该软件会提供一个趋势分析图。这为操作员提供了薄膜在两个极端温度之间热封特性的详细图片。精确控制温度、压力和持续时间等过程变量可以实现材料规格、包装机速度和密封完整性之间的最佳平衡。
贝加莱的自动化解决方案使热粘性测试变得不仅非常简单,而且也极具柔性。结果可以以CSV或PDF文件或打印的测试报告形式在本地查看,而且原始数据也可以通过OPC UA自动导出到第三方软件应用程序。提高处理和报告的自动化程度意味着,可以在更短的时间内以更高的重复性处理更多数据。它开启了高级趋势分析的潜力,从而使操作员能够更好地管理性能数据。

简化编程
贝加莱可扩展的硬件和软件使每位客户都可以使用能够满足其要求的触摸屏尺寸。贝加莱的mapp View解决方案使HMI屏幕具有出色的可扩展性。无需重新编写任何软件即可更改显示尺寸或者从纵向切换为横向格式。“我们不需要从头开始编写一行行代码来构建用户管理系统、报警系统或运动控制序列,而是简单地配置现成的mapp即可,”RDM公司销售总监Phil Neal说道。“而且,由于它们使复杂的算法变得如此易于管理,因此我们的程序员可以完全专注于机器过程。”
新的机器设计有一个关键要求,就是它需要面向未来,从而可以主动地确保设备将完全准备好满足不断变化的客户需求。“针对碳氢塑料薄膜的新的替代品一直都在开发,”Neal指出道。“但是在客户使用它们之前,他们需要确切地知道它们的性能如何,以及它们是否可以承受高速生产的严苛考验。”
借助贝加莱技术在稳定性、安全性和可重复性方面的改进,新的RDM机器使客户能够在更短的时间内进行更多次测试,从而提高质量并缩短上市时间。
![]() | Phil Neal 销售总监,RDM Test Equipment “我们不需要从头开始编写一行行代码来构建用户管理系统、报警系统或运动控制序列,而是简单地配置现成的mapp即可。它们使复杂的算法变得如此易于管理,因此我们的程序员可以完全专注于机器过程。” |