基于轨道的产品输送为机器设计开启了全新的可能性。目前,设计轨道系统并测试其可行性一直都属于受过培训的专家的工作。但是,借助贝加莱全新的ACOPOStrak Designer,这种情况将会在2022年初发生变化。新的软件工具将为机器制造商简化原型设计阶段,使他们能够轻松地拖放以测试新的布局,点击几下鼠标即可运行仿真。更不用说在这个过程中为他们节省大量时间和成本了。为了解它是如何工作的,我们与Johannes Vitzthum和Isabella Laasch进行了一番座谈。

贝加莱创建了ACOPOStrak Designer,它可以为机器制造商简化原型设计阶段。他们可以从新软件中期待些什么呢?
Johannes Vitzthum:他们可以期待概念设计和规划过程变得更简单和直观。他们将能够进行更多尝试,且不必应付底层技术,在投入原型构建之前,就能测试各种各样不同的方法。
Isabella Laasch:首先,ACOPOStrak Designer可以让您测试您的设计从根本上是否可行。它会计算并显示接触力和滑块运动等因素。根据这些因素,可以计算出可以达到的最高速度和最大负载。然后,甚至还可以对ACOPOStrak布局进行详细的机械和热分析。
这听起来像是非常强大的软件。您需要具备哪些条件才能使用它呢?
Vitzthum:这正是它最大的优势所在:您不需要掌握任何编程知识。尽管在后台进行的计算非常复杂,但是它使用起来却非常简单和直接。您可以立即开始布置您的轨道系统 – 无需在开发环境中进行任何前期工作。
Laasch:当您在设计轨道布局时,自动逻辑检查会在后台运行。您会立刻知道设置在现实中是否可行,这样您就可以避免未来进行耗时的布局更改。
您能给我举例说明一下逻辑检查在实践中是如何工作的吗?
Laasch:您只需要按照自己的想法安排轨道布局,并定义产品的质量和位置等参数就可以了。ACOPOStrak Designer会自动知道滑块是否能够处理所需产品,或布局是否需要更改。然后,就可以分析产品的质量和重心会对运动曲线产生何种影响。您可以在开发的较早期阶段就开始对生产线的效率进行轻微调整。滑块、产品支架和产品本身都可以完美协调,在生产车间内实现最佳输送。
所以,ACOPOStrak Designer向我展示了我的轨道系统的虚拟表示,告诉我它是否将在逻辑和物理方面正常运行。那么之后呢?
Laasch:一旦您在ACOPOStrak Designer中完成了轨道系统的布局,就可以将数据发送到贝加莱Automation Studio工程环境中进行下一步开发。目前,您所完成的所有工作都可以一键式发送到Automation Studio。应用程序开发人员可以直接对机器控制进行编程。
Vitzthum:顺便说一下,ACOPOStrak Designer不仅仅适用于机器开发人员。销售代表也可以用它来向潜在客户展示他们的机器可以采用的不同方法 – 仅需点击几下即可,无需深入编程。该软件提供了直接向决策者展示潜在的ACOPOStrak新机器所需的所有信息。

贝加莱还提供mapp Trak软件。mapp Trak和ACOPOStrak Designer之间有什么区别呢?
Vitzthum:在ACOPOStrak Designer中,您无需具备任何编程知识就可以查看并测试轨道布局。因此,它为您提供了未有过编程经历之前的预备性步骤。另一方面,借助我们的mapp Trak软件,开发人员可以自行创建机器软件。他们使用它来定义运动曲线的逻辑以及滑块之间、滑块与外部传感器和执行机构之间的交互。然而,即使在mapp Trak中,像避免碰撞之类的复杂主题也是由软件在后台处理的,因此您需要做的就是指定整个流程应该如何进行。
Laasch:通过ACOPOStrak Designer,贝加莱提供了一种全新的可用性水平。对我来说,这是最大的优势。它很容易使用 – 即使没有经过专门的培训 – 您也可以集思广益,无需任何大笔投入或开发支出。ACOPOStrak Designer的发布将会是对mapp Trak解决方案的有益补充。这两个工具将协同工作,为通过ACOPOStrak实施新的机器概念提供最优条件。
我们迫不及待地想尝试了 – 感谢您的宝贵时间!
ACOPOStrak – 为提高设备效率而打造的柔性轨道系统
贝加莱的柔性化、智能化ACOPOStrak系统可以实现批次为1的大规模定制。工件在独立控制的滑块上,以每秒超过4米的速度,从一个加工工位输送至下一个加工工位。电磁转向器可实现产品分流与合流,为机器制造商和运营商实现个性化产品的全自动生产提供了无限可能。