Bauer Maschinen GmbH在独特的海底勘探钻机上装备了贝加莱自动化技术。即使在海面以下2500米处,贝加莱自动化组件也能可靠运行。

在黑暗中缓缓下降,伸出四个支腿准备着底,并确保十吨重的装备以平稳的姿态停下来。然后,机器人钻机开始其沉积物和岩石层钻探作业。
这听起来好像是在遥远星球上进行着陆,实际上是在离家更近,但几乎同样无人涉足的地方进行的一项科考作业。在那里,钻机在近3000米深的海底进行钻探取样。
目的地:海底
该钻机名为MeBo 200,它是不来梅大学海洋环境科学中心(MARUM)和Bauer Maschinen GmbH联合开发项目的成果。MeBo 200能够在2500米深的海底进行作业,在那里它可以钻入海床达200米深。它所获取的岩心样本提供了对海底沉积物结构和地质的宝贵见解。

MeBo 200安装在一个可装入20英尺集装箱的框架中,并由科考船携带到科考地点。当它到达科考地点时,勘探钻机通过2700米长的钢铠电缆下降到海床。该电缆是MeBo 200连接科考船的生命线,为其提供了电力和控制命令。

现代自动化技术
前两代MeBo已成功用于科考项目多年。为了使其在全球范围内投入商用,Bauer希望进一步改进它,并为其配备以下元素:
- 最先进的控制技术
- 扩展的通信网络
- 外部自动化组件的接口
- 更新的诊断和维护系统
作为其升级自动化架构的合作伙伴,Bauer信赖贝加莱。“我们与贝加莱的成功合作已经持续了很长时间,几十年来我们一直在深井钻机中使用他们的技术,”Bauer公司的Lothar Schirmel说道。
严苛工况下的性能
为了从海底可靠地收集数据,并将其发送到数公里以上的船舶,MeBo 200需要使用极富弹性的技术。“在海平面以下2500米处,条件非常极端,”Schirmel说道,“因此,使用的所有组件都必须坚固可靠。这就是我们选择贝加莱X90移动控制系统的原因,它可以轻松地承受这些极端条件。”
X90控制器可以使用可选模块轻松地适应不同的要求。针对MeBo 200,X90被配置为智能POWERLINK总线控制器,具有众多集成I/O连接。POWERLINK协议通过波分多路复用转换器在单模光纤电缆上传输,并在到达船舶时转换回来。
“在这些极端条件下可靠地运行实时网络是一项重大挑战,”Schirmel说道。但是,Bauer与贝加莱一起解决了这一问题。“他们在转换器的选择方面提供了专业指导,而且他们知道如何调整网络设置,以便控制初始通信中断。这正是你希望自动化合作伙伴提供的服务。”
在甲板上更新软件
X90控制器上的集成以太网接口可以通过光纤从船舶甲板上进行访问。“这是关键,因为它使我们可以更新钻机上的软件,而无需将其带到水面,或打开压力容器以访问控制器,”Schirmel指出道。
进入压力容器的电信号通过专用的插入式连接器进行保护,它能够承受高达400巴压力。这样就可以将100个比例阀、绝对式编码器、位移传感器等连接到X90设备的I/O上。
一目了然
钻井设备从科考船甲板上的舱室内进行控制。经过完全改造的操作员站设有一个座椅,扶手上装有控制设备的操纵杆,就像您在拖拉机或起重机的驾驶室中看到的那样。Bauer从贝加莱的Automation Panel 5000系列中选择了三个19英寸触摸屏显示器进行附加控制。

这三个面板用来显示控制MeBo 200钻机和其它辅助设备所需的所有重要信息。在它们上方,还有两个显示器用来显示八个水下摄像头中的实时视频画面,这样操作员就可以密切关注主要采取手动的钻井过程。
所有数据都汇集到贝加莱APROL过程控制系统中,该系统在两个冗余的Automation PC 910上运行。另外三台Automation PC 3100系列工业PC则用作远程HMI服务器。

“自2005年以来,我们一直在我们的石油天然气深井钻机中使用APROL作为强大的HMI、数据采集和数据管理解决方案,”Schirmel解释道。“APROL提供的高性能数据存储和长期存档能力是一大关键性因素。其中包括趋势查看器,它使我们能够对记录的数据进行可视化,并分析错误原因。”
逐步调试
Bauer的控制解决方案运行在贝加莱X20系统的PLC上。通过将控制和HMI分开运行,即使没有APROL服务器,他们也可以逐步启动,测试并操作钻机和辅助设备。
Bauer还使用X20系统集成了各种辅助设备。其中包括一个液压动力装置,一个用于MeBo 200甲板操作的无线电遥控器以及用于钻机高压供电的带有变压器的动力中心。
简单连接第三方组件
“有一些辅助设备是外购件,”Schirmel说道。“对于那些设备,我们对使用什么现场总线没有发言权。因此,我们非常感谢贝加莱为所有常见的现场总线提供了接口和库。”这使Schirmel及其团队可以连接遥控接收器、操纵杆和相关控制面板。

“贝加莱自动化系统具有灵活性和一致性,这使我们能够无缝捕获所有必要的数据,并将其传输到HMI和数据管理系统,不必自己定义或实施所有不同的接口,”Schirmel称赞道。“再加上产品组合具有开放性和兼容性,这就是我们信赖贝加莱作为自动化合作伙伴的原因 – 尤其是针对特大或独特的自动化项目,例如我们新的海上应用。”
作者: Franz Rossmann,技术记者
- 新一代MeBo的优势
- 工业品质
- 强大、开放的架构
- 全面连接
- 一致的数据管理和无缝的数据存储
![]() | Lothar Schirmel 集团经理 - 海事技术和海底采矿业务的电子、自动化和控制,Bauer Maschinen GmbH “他们在转换器的选择方面提供了专业指导,而且他们知道如何调整网络设置,以便控制初始通信中断。这正是你希望自动化合作伙伴提供的服务。” |