在贝加莱,智能自动化意味着对我们所生活的世界的智能关怀。通过为今天的行业创造最佳解决方案, 我们帮助确保明天的社会取得最佳成果。
我们致力于到 2030 年在我们自己的工厂实现碳中和,同时支持我们的客户也这样做。从循环设计和可持续采购到资源节约型运营和负责任的报废服务,我们致力于在产品生命周期的每个阶段实现可持续发展。我们的自动化解决方案帮助许多不同行业的客户以更少的资源完成更多的工作——在更少的空间内提高生产效率,同时减少能源消耗和浪费。
我们同样致力于与供应商和社区一起推动社会进步。我们对可持续发展的关注是 ABB 对负责任的商业实践承诺的一部分,这是我们基于诚信和透明度的全面治理框架的核心。
#驱动绿色自动化

我们助力低碳社会
我们投资于尖端技术、可再生能源和环保实践,这不仅有利于我们的业务,而且为更绿色、更可持续的世界铺平道路。只要我们齐心协力,就能对减少温室气体排放,以及为当代人和子孙后代创造一个更健康的地球产生重大影响。为了在我们自己的运营中实现碳中和,我们正在继续向可再生能源过渡,提高我们工厂和工厂的能源效率,并对我们的车队进行电气化。我们与客户和供应商合作,利用我们的领先技术,减少他们的排放,并且到 2030 年在我们自己的运营中实现碳中和。

我们保护资源
我们致力于为子孙后代保护地球上的宝贵资源。我们坚定不移地致力于可持续发展,这是我们一切工作的核心。从节能运营到可持续采购实践,我们都采取了有意义的措施来减少对环境的影响。通过优先考虑资源保护,我们不仅保护了环境,还确保了我们的业务和整个社会拥有一个更具韧性和繁荣的未来。
通过创新和有意识的决策,贝加莱在全公司范围内采取了循环利用方法。我们的目标是通过最大限度地减少浪费、提高可回收性和可重复使用性以及使我们的产品更加耐用,创新全新的循环商业模式。我们与客户和供应商密切合作,将循环性融入整个价值链。
在我们自己的运营中,我们努力通过提高产品和流程的效率,最大限度地使用可持续包装材料来避免浪费。我们不断寻求提高物流效率的方法。
我们在设计产品时注重可持续发展,这意味着使它们更加耐用,并最大限度地增加可重复使用和回收的内容,以消除浪费。我们最大限度地采购含有可持续成分的原材料。我们领先的自动化技术帮助我们的客户减少和避免温室气体排放。

我们推动社会进步
我们营造一个安全、公平、公正和包容的工作环境,让我们的员工能够成功和发展。我们致力于支持世界各地的社区发展,同时系统地关注我们供应链中的社会进步。
我们相信,繁荣和可持续的社会是建立在幸福、公平和尊重的基础上的。健康和安全是我们致力于社会进步的核心。我们将员工、客户和社区的健康与安全放在首位,不断努力保持工作场所安全的最高标准。
我们赞扬每个人的独特性,并认识到我们员工队伍的多样性和组织内的包容性实践使我们拥有多种观点、想法和经验。通过培育包容性文化,我们释放员工的全部潜力,推动创新和创造力。我们的社会进步之旅涵盖健康、安全和多样性,我们明白,通过赋予个人权力并支持他们的福祉,我们不仅要建设一家更强大的公司,还要建设一个更加公平和繁荣的社会。

我们以诚信和透明的方式行事
在贝加莱,我们努力做正确的事,并在价值链的各个层面保持透明。衡量我们的绩效的标准,不仅仅是我们所取得的成果,还包括我们实现这些成果所采用的方式。诚信文化是世界一流企业的先决条件,贝加莱作为值得信赖和可靠的业务合作伙伴,这一声誉证明了我们的实力,确保了我们未来的成功。
为了提高整个供应链的诚信度和透明度,我们将《行为准则》作为与项目和交易方互动的基础。例如,在所有采购条款和条件中都包括遵守我们的《供应商行为准则》。
我们的《行为准则》指导我们的员工做正确的事情--遵守法律、诚实行事、相互尊重——并巩固我们对道德行为和人权的承诺。贝加莱致力于培养一种文化,使诚信融入我们所做的每一件事中。



我们在能源、环境和质量管理领域获得了 ISO 认证,以使我们的所有活动符合国际公认的标准。以下是我们最近在贝加莱取得的成就的一些示例:

我们安装了一个 新型热泵和热回收系统.机器产生的废热现在可用于 10,000 平方米的生产车间和 5,500 平方米的办公空间的气候友好型供暖和制冷。

我们在整个总部投资安装了 LED 照明和可切换插座。我们拥有自己的 1.8 兆瓦光伏发电系统和绿色电力合同,100% 使用绿色电力,对此我们深感自豪。

根据 2030 年可持续发展战略,我们正逐步将公司车队改装为电动汽车。我们不断改进产品设计,提高产品的可靠性。我们不断改进生产,减少各种形式的浪费(报废、维修、运输)。