太阳能经济:贝加莱 APROL 控制
上奥地利州 4.32 兆瓦太阳能发电厂
通过贝加莱 APROL 处理过程控制,位于Eberstalzell(上奥地利州)的太阳能发电厂实现自主运行,每年为 1,200 个家庭提供太阳能,年发电量为 4.32 MWp,为能源转型做出了重要贡献。一台Automation PC 作为电站自动化的服务器并确保自主运行。


项目初期情况
必须开发安全、清洁、尤其是可再生能源,以确保未来的电力供应。风能和太阳能在奥地利电网的安全中也发挥着重要作用。SolarCampus 正在寻找可靠且可扩展的 工业控制系统, 而贝加莱 APROL 正是他们的理想选择。太阳能发电厂于2010年竣工,并于2021年扩建。

实施项目的原因
可再生能源对于公用事业公司发挥着重要作用。这就是 SolarCampus 建造并配备贝加莱技术的原因。Energie AG 公司之所以选择贝加莱 APROL 工业控制系统,是因为该系统已经在多个发电厂运营商的站点(主要是大型发电厂)的运行中得到了验证。贝加莱的工业 PC 坚固、可靠、可扩展,并且由于产品生命周期长,最终比廉价办公用 PC 更经济。

项目中面临的挑战
起初,人们尚不确定,新系统是否能满足复杂的要求。现在该项目已经完成,显然超出了预期,担忧是多余的。任何授权用户都可以从任何地点连接到 APROL 工业控制系统。过程和操作数据可以可视化呈现。软件中的大量筛选机制可确保高效工作,这也是人们对该系统的期望。



根据上奥地利州的光伏发电战略,到 2030 年,上奥地利州的光伏发电量将增加十倍,达到 3500 千兆瓦时。
Energie AG 公司长期以来一直是可持续发电领域的先驱。对于 Energie AG 来说,可再生能源和负责任地使用资源在几代人中发挥着重要作用:43 座水力发电厂、13 座风力涡轮机发电厂和 19 座光伏发电厂生产清洁、无二氧化碳排放的电力。