提升了医疗器械组装的灵活性
受工业化国家人口老龄化、发展中国家医疗服务获取渠道改善以及生活质量改善的技术创新推动,医疗器械市场正在快速增长。疫情加速了这一增长,并凸显了依赖人力的半自动化流程的风险。不可预测的需求高峰和快速扩大生产规模的需求凸显了自动化对于医疗器械制造商的重要性。
从医学进步到不断变化的市场——成功的医疗设备制造商正在利用自动化来应对快速变化的需求的挑战。详细了解医疗器械装配(MDA)行业面临的挑战以及贝加莱如何积极努力应对这些挑战。



数字技术集成
医疗和制药行业的领先制造商正在致力于研究能够生产多种产品的解决方案。这使得不损失生产力的小批量生产得以实现。我们的新一代自适应机器在自动化动态过程方面非常高效。秘诀:将先进的技术集成到一个系统中。凭借这一创新实力,贝加莱成为医疗器械行业的理想合作伙伴。

个性化医疗和医疗援助
基因组学和分子生物学的进步推动了个性化医疗和医疗辅助的发展。对于个性化医疗和医疗辅助,必须集成极先进的技术,确保全过程实时监控和 100% 的质量控制。贝加莱拥有多年的行业经验以及创新的产品和解决方案组合。

控制生产成本
在洁净室中,每一平方米都很重要,在不增加机器尺寸的情况下扩展性能的能力是一个巨大的优势。实例:贝加莱客户生产输液器零件。凭借贝加莱 的解决方案专业知识,在相同的空间内产量可以翻倍。这意味着客户无需增加占地面积即可生产出更多产品——这是一项对于他们的竞争力和盈利能力具有决定性意义的创新。

医疗技术的自适应自动化解决方案
产品变更灵活性
贝加莱的轨道系统 - ACOPOStrak、SuperTrak 和 ACOPOS 6D - 极其灵活,可以轻松适应不同的生产要求。我们独特的输送载具和轨道转向器可以轻松重新配置,以支持不同的生产线布局或产品,同时在整个过程中保持对每个单独产品的实时控制。
质量控制和可追溯性
通过将贝加莱机器视觉集成到轨道系统中,可以在装配过程中实时执行质量检查。同时,可追溯性可以实现精确的生产跟踪。通过减少错误和实施实时质量控制,可以降低废品成本。
提高生产力
贝加莱的专业技术不仅能提高效率,还能在装配过程中对每个产品进行优化和控制。这就提高了整体生产率。您最终收获的将是更高的产量和显著增加销售额的潜力。依靠贝加莱将您的装配工艺提升到一个新的水平,并增强您的竞争优势。

成功的故事

紧凑型洁净室
PIA Automation 在创新工艺模块中使用轨道技术,用于洁净室内外的医疗设备组装。了解详情

提高灵活性
对于 K&S 而言,独立控制的工件托架的灵活性对于其快速应对需求的意外变化甚至全新产品的能力至关重要。了解详情
医疗器械的最佳性能
Tecnoideal 的自适应轨道系统可实现一次性产品的全自动和容错生产。自动载具滑块的快速和精确定位可在不影响质量的情况下最大程度地提高可用性和生产力。工艺站的优化定位大大减少了机器的占地面积,从而节省了洁净室的大量空间。
消除 DTO 印刷中的停机时间
Neyret Group 认识到喷墨打印可以成为制药行业直接对印 (DTO) 打印机压印的有效替代方案。Neyret 采用贝加莱的 SuperTrak 实施了新的喷墨解决方案,现在为客户提供快速、灵活的印刷机。这可最大限度地减少停机时间并提高产量。
面向未来的生产力
通过为其设备组装和小瓶封盖系统配备智能跟踪技术,IMA Automation 获得了相当大的灵活性和可扩展性,同时消除了间隙,从而充分利用了每一平方米的地面空间。
快速、精准的产品运输
GEAF 为其新机器配备了贝加莱的 SuperTrak。现在产品可以通过系统快速、准确地运输。由于没有磨损或污染,因此该系统非常适合在洁净室中使用。
对于小批量和定制药品的需求不断增加。同时,生产成本将会下降,整个系统的效率将会提高。因此,对医疗设备组装的自适应解决方案的需求比以往任何时候都更加强烈。

电子手册总结了行业面临的挑战以及对自适应机器的看法:

您有任何问题吗?– 请联系我们的行业专家。

联系贝加莱的其他方式:寻找当地合作伙伴,以及莅临贝加莱展台

寻找您附近的合作伙伴
利用我们的全球网络为最终客户提供服务。
除了遍布全球 70 多个国家的 200 多家贝加莱子公司外,我们还拥有一个全球价值提供商网络。贝加莱价值提供商与贝加莱无缝合作,将我们的产品和服务带到您的所在地。他们将对贝加莱技术的深入认识与对当地市场的深刻理解相结合。