柔印的未来
柔版印刷领导者 Nilpeter 和贝加莱联合开发了一种革命性的视觉系统,可减少浪费、提高质量并最大限度地减少劳动力。它为保持套色精度设立了新标准,即使使用超柔性材料也是如此。
柔版印刷领导者 Nilpeter 和贝加莱联合开发了一种革命性的视觉系统,可减少浪费、提高质量并最大限度地减少劳动力。它为保持套色精度设立了新标准,即使使用超柔性材料也是如此。
今天的工厂和机械占用了大量空间。但是,其中只有一小部分有助于生产过程本身。而工厂车间内更多空间则用于将产品从一处输送至另一处。现在是时候摆脱这种一维产品输送局限性,并为迎接生产力新时代做好准备。

有多种方法可以将产品从一个加工工位输送至另一个加工工位,例如传送带、旋转台等。但是,它们都有一个共同点:它们对加工过程本身并没有贡献。实际情况恰恰相反 – 它们消耗了宝贵的占地面积,因此降低了每平方米的总产量。
“对于机械设备制造商来说,产品输送简直就是一件不想做但又必须做的事情,”贝加莱机电专家Dario Rovelli直言不讳地说道。除了占用空间之外,传统的产品输送系统还有另一个昂贵的缺点:它们使机器变得缺乏柔性。
亨利·福特通过传送带和严格的生产周期,实现了工业大规模生产的突破。但是,曾经将生产力提升到全新高度的因素现在正在使它下降。Rovelli说道:“为了满足小批次生产、产品生命周期缩短和个性化增加的要求,我们需要打破严格按序生产的束缚。”
近年来,新技术已经使生产变得更具柔性,特别是像SuperTrak和ACOPOStrak这样的轨道系统。它们可以单独地输送每个产品,也可以用作加工工位上的运动控制轴。不仅如此,它们还可以全速实现产品的合流与分流。
“轨道系统通过使异步过程变得同步,这是制造全新的里程碑,”Rovelli解释道。换言之:生产力不再受制于最慢加工工位的速度。通过增设多个低速加工工位,增量投资将使生产力倍增。

“轨道系统使你第一次可以以经济上可持续的方式进行大规模定制,”Rovelli说道。只要动态适应每个产品的加工步骤顺序明确,轨道系统就可以提供必要的柔性。但是,在其它一些应用中,步骤顺序本身也在不断变化。而这些应用又要求生产流程完全自由。
“制造业内富有远见卓识的人多年来就一直梦想着,”Rovelli说道。“他们梦想着完全打破线性产品输送模型,并创造一个多维制造空间 – 每个产品在各个工位之间独立移动,完全不受严格按序生产的约束。”

得益于现代磁悬浮技术,长久以来听似一厢情愿的想法现已变成现实。仿佛是在看不见的手的引导下,动子托盘可以在定子模组表面上方自由地滑行、加速,并在各个方向上进行控制。“自从我第一次看见这项技术应用于实践,我就完全被它迷住了。”Rovelli说道。“它无接触,无噪声,且极精确。我立即意识到,它将对未来几年的制造业产生深远的影响。而现在,磁悬浮技术的发展程度已经可以为工业应用带来巨大的收益。”

贝加莱拥有同样的愿景,这促使其将磁悬浮技术完全集成到了自动化系统中。现在,ACOPOS 6D预示着严格的线性生产将向开放式、自适应制造空间转变。“我们谈论的完全是产品制造、组装和包装方式的一场变革,”Rovelli说道。
在工业4.0和工业物联网的讨论中,产品沿各自路径通过生产过程的概念一次又一次地被提及。“这往往被视为白日做梦,”Rovelli说道,“但是现在,我们实际上已经拥有了这项将愿景变成现实的技术。”通过 ACOPOS 6D,一台机器可以同时生产不同型号的产品,甚至是完全不同的产品。每个产品根据实际需要,沿各自路径通过工位。“我们正在亲眼见证集群生产的诞生。”
作者:Stefan Hensel, 企业传播编辑
"The time has come to break free from the limitations of one-dimensional product transport – and set the stage for a new era of productivity."