高效生产直到最后一滴墨...
贝加莱的机电一体化产品运输系统使制药生产线的印刷过程更加经济实惠
贝加莱的机电一体化产品运输系统使制药生产线的印刷过程更加经济实惠
IMA Active公司ADAPTA系列胶囊填充机以在多产品加药方面的卓越精度和柔性而闻名。得益于其贝加莱自动化平台的紧凑性能,新型ADAPTA 50具有所有高级功能,而在占地面积方面,与现有机型相比却缩小了三分之一。
“一天一苹果,医生远离我”的说法我们早就听说过。遗憾的是,现实往往要复杂得多。在一天中的不同时间服用多剂不同的药物,让我们的生活中充满了图表、清单和药盒。混淆或错过剂量可能会对我们的健康产生危险的副作用。然而,即使我们都做对了,药物管理仍然会成为我们持续不断的压力来源。随着老龄化人口的增加,这种现象始终在影响着更多人。


将多种药物组合在一个胶囊中是一种更安全、更方便的解决方案。早上服用一次,即可实现全天定时释药。药物相互作用和摄取时间会自动计算,患者可以过他们自己的生活,不必担心错过剂量。然而,可靠、准确、高速填充不同药物绝非易事。这需要使用非常精确和柔性的机器——比如意大利固体药物制剂专家IMA Active公司提供的机器。
该公司的ADAPTA 100和200型胶囊填充机可以为粉剂、丸剂、片剂、微片和针剂提供100%的在线质量控制和即插即用的加药装置。IMA为了满足新的市场需求,最近在其胶囊填充机系列中扩充了新款的紧凑型ADAPTA 50。新机器融入了所有这些高级功能,在占地面积方面,与现有机型相比却缩小了三分之一。

“在制药和生命科学等要求严苛的市场中,性能最终关乎患者安全,”IMA Active公司自动化经理Marco Minardi说道。“因此,对于像ADAPTA这样的一流产品线,机器的各个方面都必须满足尽可能最高要求,尤其在自动化技术方面。”新型ADAPTA 50拥有紧凑尺寸,这意味着IMA必须在比以往更紧密空间内满足其严苛的性能要求。
多产品给药的复杂定时会产生大量数据,这些数据需要得到非常快速地处理,并与其它功能协调一致,例如重量分析质量控制所用的嵌入式磁悬浮电子秤。“借助贝加莱的Automation PC 3100,我们在紧凑的无风扇机壳内获得了所需的算力,”Minardi说道。“而HMI应用直接运行在贝加莱Panel PC 3100操作面板上则为我们节省了额外的控制柜空间。”
ADAPTA 50的加药单元需要与快速移动的胶囊进行极为精确地对齐。“得益于贝加莱三轴ACOPOS P3伺服驱动器的紧凑性能,我们能够在原机柜三分之一的空间内解决这一高动态过程。”

整个贝加莱解决方案通过POWERLINK网络进行连接,循环时间仅为400微秒,全部都在贝加莱通用工程环境Automation Studio中进行配置。“这大幅缩短了我们新机器的上市时间,”Minardi说道,“而且我们可以轻松添加光学剂量验证等选项。”光学剂量验证使用了贝加莱机器视觉解决方案,可与高速过程实现完美同步,其集成智能节省了宝贵的机柜空间。
贝加莱产品的紧凑性还使远程硬件可以被放置在机器周围,从而简化接线和维护。“得益于openSAFETY和POWERLINK,我们的分布式安全组件可以与机器控制系统进行无缝通信,而接线量只有原来的一半,”Minardi确认道。
Minardi表示,IMA Active尤其看重贝加莱的客户聚焦。“他们很容易沟通,能够迅速了解我们的需求,随时准备好在项目的每个阶段解决挑战。”另一大决定性因素是贝加莱强大的全球影响力——对于像IMA这样将90%的机器销往国外的公司来说,这一点尤其重要。“我们与贝加莱的合作使我们充满信心,确信我们在世界各地的机器将始终具有可靠的一流性能,并采用最新的自动化技术。”
贝加莱与IMA Active的合作始于2000年,自2017年以来,他们一直是整个IMA集团的首选自动化供应商,IMA集团是药品、化妆品、食品、茶和咖啡加工及包装的全球领导者。