生产的自适应之眼

该技术可辅助实现读取条形码、测量填充水平、定位机器人夹具、检查装配等功能——机器视觉对于制造自动化来说是不可或缺的。我们想知道为什么贝加莱视觉系统特别适合自适应制造,以及它们为应用带来了哪些附加值。我们此次的对话伙伴是贝加莱包装技术专家 Nikolai Feurer 和视觉系统产品经理 Andreas Waldl。

Waldl 先生,视觉系统作为自适应机器的构件发挥什么作用?

Andreas Waldl:能够自动适应不断变化的产品和要求的机器必须能够 "看见"。我们已将视觉系统完全集成到我们的控制技术中,它就是机器的 "眼睛"。

Feurer 先生,您能给我们举一个实际的例子吗?

Nikolai Feurer:我们以不同形状和尺寸的洗发水瓶灌装线为例。空瓶以任意顺序送至传送带上。在灌装之前,必须将瓶子垂直放置,为此通常使用拾放式机器人。为了能够抓取瓶子,控制器需要实时了解瓶子的位置和方向。为了将瓶子夹在 ACOPOStrak 运输系统上的两个滑块之间,还需要尺寸。关键的一点是,所有这些过程都依赖于机器视觉系统的数据,并且必须在几微秒的范围内同步。

这就是贝加莱视觉系统与自动化网络深度集成的作用所在?

Waldl:没错。在自适应制造过程中,图像识别需要能够处理这样一个事实,即被识别的产品随着每个周期而变化,在最极端的情况下,批量大小为 1。

光源适应相应产品的速度越快,时钟频率就越高。由于贝加莱视觉系统与自动化解决方案的深度集成,尤其是光源系统,可以在不影响识别质量的情况下灵活适应运行过程中的变化。在短短 150 纳秒内实现最大均匀度和强度的光照,确保所有识别过程都能以最高的时钟速率运行,并获得可重复的结果。

因此,关键在于针对每个产品周期快速自动调整整个识别过程,并保持稳定的识别质量?

Feurer:我们的视觉解决方案完全集成到贝加莱系统中,可与贝加莱产品组合中的所有控制器、驱动器、安全技术和工业 PC 进行微秒级通信。现在,相机可以与轴同步,或使用电机位置作为触发器。特别是对于高度动态的应用程序,我用它来创建精确图像,而不会因为停止或减速而降低输出。

Waldl:可靠识别的先决条件是产品专用光源,根据具体情况调整光照角度、光色和曝光时间。为此,贝加莱提供了一系列外部光源系统,可以在很短的时间内切换以满足特定要求,这在行业中是独一无二的。

除了实际识别过程之外,贝加莱视觉系统还有其他优势吗?

Waldl:的确如此。客户之所以选择自适应机器解决方案,是因为它可以实现大规模定制,即在大规模生产的经济条件下定制产品。因此,最终的核心考虑因素是所选机器视觉解决方案的经济性如何。 因此,我们谈论的是机器视觉解决方案对整体设备效率(OEE)的贡献,以及在其整个生命周期内的运营成本,换句话说,就是总体拥有成本(TCO)。

自适应机器中的贝加莱视觉解决方案在整体设备效率(OEE)方面具有哪些优势?

Waldl:一方面,它们可以节省材料和能源,避免在频繁更换产品时因同步性差或缺失而产生废品。贝加莱视觉系统还能消除外来光或光学干扰造成的故障,从而提高总产量。但总的来说,自适应系统能以最高的时钟频率识别各种产品,并具有最大的可靠性。

那么在总体拥有成本(TCO)方面又有哪些优势呢?

Feurer:这些优势贯穿整个生命周期——从规划、项目工程和调试到运营和服务。作为 POWERLINK 通信总线上的成熟站点,视觉系统的配置方式与 Automation Studio 中的任何其他组件相同,使用其自己的 mapp 组件 – mapp Vision。这使得工程设计、调试、维护、配置、诊断或安装新固件变得更加容易。此外,视觉系统可以立即集成到 HMI 应用程序中。

在实践中是如何实现的?

Waldl:这要从工程设计开始。如果开发团队使用 Automation Studio 等通用工具,而不是两种或更多不同的工具,就会容易得多,出错率也会更低。

此外,集成还有助于实现即插即用功能。刚开箱时,我们的视觉传感器还不具备任何功能,包括例如图案或条形码的识别。当视觉传感器连接到机器后,它会自动从控制系统接收所有所需的功能和参数。如果操作员需要更换相机或光源,也可以通过即插即用完成重新配置。贝加莱相机和光源均经过工厂校准。从而保证了无需调整机器上的曝光参数即可确保获得可重复的结果。

Feurer:最重要的是,您不再需要视觉专家来处理标准应用;您可以使用直观的 mapp Vision 界面配置应用。

对于机器视觉来说,集成是不是仍然是一种特别的存在?

Waldl:是的,现在仍然如此。传统上,视觉系统是一种 "孤岛",有自己的程序。它没有作为一个平等的参与者集成到整个自动化系统中,而只是通过一个标准接口将数据传递到总线上。这不是无缝的解决方案,并且通常只能提供总体平均性能,因为所连接的控制系统的控制回路没有经过优化。对于用户来说,这意味着由于需要额外的工作而导致更高的成本。

Waldl 先生、Feurer 先生,感谢你们对机器视觉世界的精彩见解。

Andreas Waldl

Produktmanager - Vision Systems, B&R


Connect on LinkedIn

Nikolai Feurer

Experte für Verpackungstechnik bei B&R


Connect on LinkedIn

请选择国家和语言

B&R Logo