释放数字洞察力,提高工业效率和可持续发展能力
互操作性是大规模数字化转型的关键。作为新 Margo 计划的创始成员之一,贝加莱正在推动工业自动化生态系统边缘的开放互操作性。
互操作性是大规模数字化转型的关键。作为新 Margo 计划的创始成员之一,贝加莱正在推动工业自动化生态系统边缘的开放互操作性。
Maria Gravesen:推出令人耳目一新的品牌是一个健康的过程,大多数公司每隔几年都会重新审视这一问题,而且自从贝加莱品牌经历了一番重大变化以来已经有一段时间了。然而,现在这样做的主要原因在于,我们有一个更宏大的故事想要讲述,因此需要使用一些适当的工具。
Luca Galluzzi:这是我们每天与客户一起书写的故事:令人兴奋的自动化未来。当我们释放数字化转型的潜力时,我们为机器制造商开启了新的方式,以向其客户传递价值,并使其快速响应用户需求。
Gravesen:在我们客户的市场中,曾经是千载难逢的范式转变现在每隔几年就会发生一次。他们的需求正在迅速变化,因此我们希望以更快捷、更透明的方式提供洞见。启用我们新的视觉设计,增加数字聚焦,使我们对客户的响应变得更灵活、更敏捷。
Galluzzi:我当然可以理解这种想法,但我可以向您保证:我们会非常认真地对待供应链问题,并将继续竭尽所能,最大限度地减少全球组件短缺对客户的影响。我必须说:透过重重困难,我看到了我们与客户的关系通过共同克服这些挑战而变得更加牢固,这令人鼓舞。
Gravesen:是的,我敢肯定,相比我们使用的字体,他们更关心我们的言行。而与设计本身同等重要的是它代表的意义 – 我们的客户将从贝加莱和ABB在一起所形成的合力中获益。
Gravesen:贝加莱成为ABB家族中的一员已有五年,因此自然而然地,我们的沟通风格也会反映出这一点。但是,正如您在本期杂志上看到的那样,我们客户熟悉和信任的橙色和贝加莱品牌都没有消失。与此同时,我们实现了贝加莱和ABB之间的视觉和谐,这可以更好地体现我们所提供的东西:世界上最完整的机器人、自动化及软件产品和方案。
Galluzzi:新设计强调了ABB对贝加莱的承诺以及我们的共同价值观。如同创新源自合作的想法一样,这将深深根植于我们公司DNA的深处。贴近客户一直是我们的最大优势,激发我们不断突破极限追求竞争优势。作为ABB家族的一员,相同的价值观将继续引领我们,使我们能够比以往更广泛地去践行它们。
Gravesen: 是的。我们从根本上谈论的是版式和图形变化,而不是愿景和价值观。ABB的优势使我们处于有利地位,去做客户一直以来所熟知的事情。
Galluzzi:多年来,贝加莱一直在不断向前发展,从当地的一家初创企业发展到世界舞台上的主要参与者。我们很荣幸能够继续扮演ABB机器自动化业务核心角色,并且很高兴与客户一起携手迈向美好的未来。
“身处贝加莱,这对我来说是一个激动人心的时刻,期待看到公司将其文化和传统带入美好的未来,这对其客户、合作伙伴和ABB家族中的成员而言都是一件非常有益的事情。”Maria Gravesen自从2017年以来一直在贝加莱工作。她在2021年加入企业营销传播团队之前,负责贝加莱在北欧的营销活动。她作为营销战略经理,领导了此次品牌重新设计项目。
“如果我们不改变,就不会发展壮大。如果没有发展,就不会有真正的创造。作为贝加莱向前发展的一部分,这始终都令我兴奋,而且这将永远不会改变。”Luca Galluzzi于1988年加入贝加莱,成为贝加莱意大利的首批员工之一。他最初是一名应用工程师,后来曾担任贝加莱意大利及南欧大区总经理,然后于2020年加入经营管理团队任职首席销售官。