贝加莱通过模块化印刷机展示未来印刷解决方案
印刷行业的变化给许多公司带来挑战。为了保持竞争力,需要智能且适应性强的自动化技术。这必须能够响应不断变化的需求,特别是关于短期生产率和效率的提高、能源成本的上升和消费者的环保意识。企业该如何跟上?
灵活且面向未来的创新解决方案备受青睐。这正是贝加莱将在 drupa 2024 上展示的产品——模块化印刷机。这是适应性的,并且由于模块之间的即插即用连接而能够快速轻松地实现。此外,我们的行业专家将解释客户如何同时降低能源消耗并减少浪费。
drupa 2024,5 月 28 日至 6 月 7 日,杜塞尔多夫 - 我们期待在 13 号展厅的 B&R 展位 B70 迎接您的到来。





产品组合概览
在我们的交互式产品之旅中,我们将向您展示最新贝加莱技术的亮点。焦点:可扩展、坚固且功能强大的工业 PC,以及如何使用它们轻松灵活地实施符合 EN1010 和 EN13849 的安全解决方案。响应时间比传统解决方案快十倍,并且可以避免昂贵的机器停机。我们的大约 20 名行业和自动化专家将现场解答您的问题。

工业软件
为软件工程的未来做好准备:贝加莱软件平台在整个项目生命周期内提供灵活性和支持。OPC UA、物联网和 mappTechnology 构成了最新解决方案和技术趋势的软件基础。了解 mapp 如何彻底改变机器和系统软件的创建,以及 OPC UA FX 如何成为下一代现场总线。mapp 就像智能手机应用程序一样易于使用。

软件中心
我们的软件中心是最新贝加莱软件解决方案和技术趋势的中心联络点。亲身体验自动化和数字化转型的未来,以及 Automation Studio 如何成为许多应用程序的中心接触点。无论是视觉、安全、运动、模拟、机器人、工业物联网、机电一体化系统还是控制——这里都是一切的汇聚地。
贝加莱提供用于控制、运动、HMI、安全和机电一体化的独特硬件和软件组合,并结合了开放式连接和图像处理、机器人和模拟等新技术的无缝集成。模块化机器概念、软件控制调整和远程诊断基于机器、系统和模块内部和之间的无缝通信。OPC UA FX 提供从传感器到云端的端到端解决方案,具有最先进的安全性和便利性。


演示单元和“演示模块外带”
通过四个演示单元以及“演示模块外带”,您可以一目了然地了解贝加莱创新。我们将向您展示 OPC UA FX、cHMI 和视觉在实践中如何工作。相信您一定会受到一些启发,请千万不要错过这次机会,扩展您的知识、加强您的人脉。
Cable Robot 演示和 OPC UA FX 的功能
Cable Robot 演示和 OPC UA FX 的功能
控制器之间的无缝通信是即插即印功能的关键,而这一功能对于现代印刷解决方案至关重要。尤其是当机器模块配备单独的控制器时。这使得来自不同制造商的机器能够集成并提供额外的灵活性。这还包括从传感器到云端使用相同的协议。
定制化 HMI 演示
定制化 HMI 演示
为了将 HMI 无缝集成到机器的设计和操作概念中,贝加莱提供了客户特定的适应性选项。这些 cHMI 解决方案基于贝加莱标准产品组合的模块化 HMI 和 PC 组件,因此可以灵活组合。例如,相同的定制显示器可以与不同性能等级或不同系统版本的 PC 组合使用。
视觉演示
视觉演示
适用于生产线的扫描仪:视觉功能专为质量控制和标签而设计。该软件配备了人工智能功能,包括光学字符识别(OCR)和异常检测。此外,它还可以用于印刷标记的识别。
演示模块外带
演示模块外带
从产品构思到上市的时间越来越短。这一趋势正在塑造全球市场和行业。编写机器软件和开发硬件所花费的时间可以成为决定性的竞争标准——越短越好。数字孪生有助于快速开发和测试机器的软件和硬件。我们的袖珍演示模块展示了功能齐全的数字复制品,并展示了我们广泛的产品组合的无缝交互。





#这就是自动化 - 自动化技术历久弥新
#这就是自动化 代表着自动化正在改变人们工作、生产和生活方式的想法。它强调了自动化不仅可以提高效率和生产力,还可以促进创新并创造新的机遇。在德鲁巴展会上,贝加莱将展示智能自动化技术如何满足印刷行业不断变化的需求。消费者行为的变化和个性化产品正在推动对日益定制的印刷媒体的需求。贝加莱首席执行官 Jörg Theis 表示:“这就是为什么我们的解决方案旨在帮助印刷厂提高效率和盈利能力,同时使他们能够以最少的停机时间进行适应。”

#驱动绿色自动化
对于贝加莱而言,智能自动化意味着为我们生活的世界提供智能解决方案。通过为当今的行业开发最佳解决方案,我们为实现未来社会的最佳成果做出贡献。
我们的自动化解决方案帮助几乎每个行业的客户以更少的投入实现更多的产出,实现更加绿色的未来 - 他们在更小的空间内生产出更多的产品,消耗更少的能源,产生更少的废弃物。我们同样致力于与供应商共同推动社会进步。

数字孪生的世界
从一开始就具有可持续性:贝加莱支持自动化金字塔各个层面仿真工具的无缝集成。仿真伴随机器的整个生命周期,有助于使制造系统更加紧凑、高效和节能。
体验现场数字孪生演示的迷人世界,制造业的未来在您眼前栩栩如生。我们现场演示的功能齐全的数字复制品令人印象深刻地展示了我们广泛的产品组合的融合。