Automation Studio
针对自动化项目的各个方面,使用一个统一的编程工具可以最大限度地减少培训需求,巩固整体集成,并排除各工程学科之间的通信问题。
降低开发成本
在完成硬件之前就启动软件开发,在多个项目中重复使用软件模块,通过仿真对功能进行验证以及对模块进行逐个调试,这些都可以节省时间和成本。
编程 - 适用于每个应用程序的编程语言
集成在Automation Studio中的编程语言(IEC 61131-3和ANSI C)可以为用户提供有效的支持 - 也可以根据需要进行组合 - 编程环境拥有现代化的架构和组织。所有语言都能访问相同的数据类型,并使用相同的库和变量。此外,Automation Studio还支持简单且安全的编程。[更多...]
集成可视化
集成在Automation Studio中的可视化系统是一个有效的工具,它可以用来创建行显示,或者通过按键和/或触摸屏来控制集成或远程XGA显示。这种集成无需外部可视化工具,从而为集成机器显示节约了成本。远程服务如VNC允许立即执行远程操作和维护,无需花费额外的费用。[更多...].
诊断
Automation Studio提供了广泛的诊断工具用于读取系统信息和优化系统。使用系统诊断管理器(System Diagnostics Manager),可以通过标准的Web访问读取广泛的目标系统信息。
远程维护 - 从过程管理到固件更换
机器和系统通常运行在偏远地区。因此,差旅费用通常在服务和维护任务中占主导地位。远程诊断和远程维护可以降低风险,尤其是在保修期间。无论是执行硬件诊断、设定值,还是利用辅机操作,将VNC、Web服务器和远程编程集成在一起可以为一台机器生命周期内的各个阶段提供有价值的服务。
通信和现场总线系统
在Automation Studio中,现场总线设备被添加了相应的现场总线接口,可以像I/O模块一样进行配置。在使用各自供应商设备描述的导入功能(GSD、EDS等)时,用户可选与其它任意I/O模块相同的接口。作为设定参数和配置现场总线设备的一个开放的自动化标准,集成的FDT/DTM技术可以使用一些熟悉的方法很容易地集成现场总线设备。这样可以简化集成,并且最大限度地减少所需的编程和调试工作量。[更多...]
实时操作系统 - 易扩展性和投资安全性
实时操作系统是Automation Studio不可分割的组成部分,软件内核允许应用程序运行在目标系统上。这确保了硬件使用的最高性能。