极速自动化:1 μs
简单 标准 经济
通过使用reACTION技术,在功能块编辑器中创建的程序可以直接在X20和X67系列I/O模块上运行。通过消除数据传输,可将响应时间缩短到1微秒。
reACTION技术驶入快车道
凭借使用标准硬件实现1 µs响应时间,贝加莱无疑已经撼动了极速自动化市场。通过添加新的功能块,能够从reACTION技术中受益的应用范围也已被显著扩大。

和所有其它控制应用程序一样,reACTION程序是在Automation Studio中通过使用IEC 61131功能块开发的。然后在模块配置中,reACTION程序被分配给一个或多个reACTION模块。
在控制器上进行仿真 | 高频率 | 20 ns分辨率 | ||
数据被集中存储在控制器上,并在需要时传输给reACTION模块,在那里被存储在内存中。 | reACTION功能块的选择范围不断扩大,可以通过升级固件在现场使用新功能块。 | 当读取数字量输入时,除了在循环之初确定当前输入状态之外,reACTION程序还能以20 ns分辨率确定转换时间。 |
广泛应用
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

新功能块
reACTION功能块的选择范围不断扩大。
了解更多
reACTION技术
reACTION技术
凭借reACTION技术,可以直接在I/O模块上执行对时间要求严格的子进程,这打破了传统控制方案中对响应时间的限制。虽然是分布式执行,但是软件本身仍保持集中化 – 从而使编程与采用传统控制方案一样简单。
| ![]() |
传统方案
传统方案
在传统的控制方案中,每个I/O信号都会通过网络被发送至中央控制器,经过处理后再返回到I/O模块。因此,网络性能、网络上的节点数、控制器性能和控制器上的负载会严重影响响应时间。
| ![]() |
您的大礼包
几乎每一个行业都有一些对时间要求非常严格的进程,进程的精确执行对于确保产品质量和生产效率而言必不可少。传统上,这些进程都要求微秒级响应时间,因此就需要使用复杂而专用的方案 – 这样花费巨大。
但现在不是这样了。贝加莱reACTION技术将响应时间降至微秒级 – 简单而经济 – 通过使用标准的硬件和软件组件。

标准的硬件和软件
标准的硬件和软件
另一方面,reACTION技术完全基于贝加莱X20和X67系列的标准I/O和控制模块。在集成硬件方面,标准模块和reACTION模块之间没有差别。编程也是如此。reACTION技术的应用程序开发与Automation Studio环境类似,因此,先前拥有Automation Studio开发经验的开发人员不需要接受额外培训就能实现reACTION方案。
极速和经济
极速和经济
reACTION模块的价格稍高于贝加莱的标准I/O模块,为更广泛的机器带来了极速自动化体验。提高效率和质量不再是奢求。
reACTION模块可以处理一部分进程,从而减轻控制器和网络的负担。在大多数情况下,由此带来的成本节约要大于reACTION模块的额外成本。
IEC 61131与模块化开发
IEC 61131与模块化开发
广泛的IEC 61131功能块库可用于标准的功能块图编辑器。模块化软件工程极大地加速了项目开发。